This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5169-Q1:PGOOD 灌电流

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162053/lm5169-q1-pgood-current-sinking

器件型号:LM5169-Q1

你(们)好。

PGOOD 端子在此器件中可灌入的最大电流是多少? 数据表中未提供该值。

谢谢你。

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    通常灌电流低于20mA  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andy。 我从数据表中知道、在 TI 制造的各种电源管理器件中、PGOOD 可以灌入5–10mA 电流、但我想知道这个特定的稳压器可以灌入多少电流、因为这对我的设计很重要。 我想、我需要咨询 TI 的客户支持。

    最棒的

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    PG 低拉电阻的典型值为7欧姆、假设最大值为15欧姆、逻辑低电平<0.3V、则最大灌电流为20mA。  

    如果不关心逻辑低电平、PG 引脚应能够灌入50mA 电流

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您尝试解决此问题;但是、请注意 PGOOD 引脚是一个开漏端子。 因此、可以灌入该引脚的电流量 取决于漏极端接在该引脚的 MOSFET。 我已经联系过 TI、 希望 TI 的工程团队能回答这个问题。

    最棒的

    Adam