This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:使用/G 控制引脚对 TLC6C5912-Q1 PWM 进行调光

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965018/tlc6c5912-q1-tlc6c5912-q1-pwm-dimming-with-g-control-pin

器件型号:TLC6C5912-Q1

大家好、

对于 TLC6C5912-Q1、是否可以使用/G 引脚进行所有通道 PWM 调光? 可接受的调光频率范围是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用/G 引脚进行所有通道 PWM 调光。  

    我认为它可以在高达1MHz 的频率下工作。