This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:需要有关如何评估环路稳定性的指导

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, TINA-TI, LM5180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162825/lm5180-q1-need-guidance-on-how-to-evaluate-loop-stability

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180TINA-TI

您好!

我正在尝试评估使用 LM5180 IC 的反激式转换器的稳定性。  我可以访问 LTSpice 和 TINA-TI、但无法访问 PSpice。  我可以为该器件找到的唯一 TINA-TI 模型是瞬态模型、这些模型将不能与交流响应仿真配合使用、并且我无法将加密的 PSpice 模型导入到 LTSpice 中。  查看此器件的 WEBENCH 工具、似乎没有为建议的设计提供任何稳定性图。   您建议如何评估此设计的稳定性?

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

    您可以尝试在 TINA-TI 中的 LM5180-Q1的输出端运行负载电流阶跃响应、并观察生成的输出电压波形。 附加的应用程序。 请注意、详细说明了负载阶跃响应中相位裕度和振铃之间的关系: https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf 

    除了仿真之外、还可以在 EVM 上执行此测试。  

    此致、

    Harrison Overrurf