This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:电容器选择

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965291/bq24115-capacitor-selection

器件型号:bq24115

各位专家、您好!

我对 Cout 选择有疑问。
根据数据表 P27、f0约为16kHz (8kHz 至32kHz)。
如果我们可以在该范围内设置 f0、包括电感器容差和电容器的直流偏置特性、我们是否可以在0.5A 充电电流情况下使用小于4.7uF 的电容器?
表4只是示例?
由于 PCB 面积有限、我们希望使用小值电容器。

如果您能给我建议、我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo-San、

    这是可以接受的。

    此致、

    Ricardo