This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:由锂离子电池或5.0V 充电器电源供电、需要0.85V 至12V 的电源。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162402/bq24195-operate-off-a-li-ion-battery-or-a-5-0v-charger-supply-and-need-supplies-from-0-85-volts-to-12-volts

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件:TPS631000

我有一个应用、在该应用中、我可以使用锂离子电池或5.0V 充电器电源运行。  我需要0.85伏至12伏的电源。  我计划将 SYS 输出连接到 TPS631000、其输出稳压为3.3V。  我应该使用 TPS631000的3.3V 电压运行所有其他稳压器、还是使用 PMID 输出的升压稳压器运行12V 电压更好?  在我的设计中同时使用 PMID 和 SYS 输出是否有任何好处或损害?  感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    我认为、问题是在 PMID 输出端连接12V 稳压器、或者在 SYS 之外连接3.3V TPS631000稳压器。 我建议将所有稳压器从 SYS 输出端连接出来、这样充电器对电源路径管理具有更多的控制、所有正向负载都连接在单个输出引脚上。 我们建议仅在反向模式下以电池供电的升压模式运行时使用 PMID 输出。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero