This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:Current and RunTimeToEmpty

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963535/bq40z50-r2-current-and-runtimetoempty

器件型号:BQ40Z50-R2

尊敬的 TI 团队:

我发现有时"当前"和"运行时 Empty"不会同时更新。 例如、当出现负电流时、此时、空的运行时间仍为65535。 这会使我们客户的主机感到困惑、因为当电池开始为主机供电时、主机中的剩余时间可能会显示非常长的时间(例如1092小时) 因为剩余时间从运行时间读取为空、此时仍为65535。 您能不能说明为什么当前和运行时 ToEmpty 之间存在这种不一致?

同时附加日志数据。 请回顾突出显示的列和行,这些列和行指出了我上面提到的问题。

e2e.ti.com/.../VCPlog1_2D00_set1s.xlsx

e2e.ti.com/.../VCPlog2_2D00_set2s.xlsx

谢谢、

Zhihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihan、

    您能否共享使用的.gg 文件? 您的状态时间看起来会不断重置、因此我想知道是否修改了一些阈值以使监测计重置时间。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

     请查阅所附内容并提出建议。

    谢谢、

    Zhihan

    e2e.ti.com/.../597.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihan、

    阈值看起来不错、我认为这是正常行为、因为时间计算可能基于不会立即变化的平均值。 主机读取该值时可能只需要延迟、以便报告准确的值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您的评论!

    我想 RunTimeToEmpty 基于当前、而 AverageTimeToEmpty 基于 AverageCurrent。 因此、我假设在理想情况下、当更新电流或平均电流时、运行时间为空或平均时间为空应相应更新。

    而存在您提到的延迟。 那么、延迟是、在更新电流和平均电流后、将运行时间更新为空还是将平均时间更新为空需要额外的时间? 如果我理解不正确、请改正。

    谢谢、

    Zhihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihan、

    正确、每个对应一个不同的电流寄存器进行计算。 我仍然建议在电流开始放电后获取下一个值以绕过该值。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    感谢您的澄清!

    您是否知道延迟大致有多长时间? 无需精确、只是典型值仅供参考? 这样、如果无法进行旁路、我们就可以为潜在的主机修改提供一些参考。

    谢谢、

    Zhihan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihan、

    该值应在2秒后更新。 我需要检查以进行验证。

    此致、

    Wyatt Keller