This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:Bq Studio 未启动

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162426/bq40z80evm-020-bq-studio-not-launching

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80EV2400BQSTUDIO

您好、TI 支持。 我已为6S 电池组配置了 BQ40Z80 EVM。 在每个灯串之间、我有一个1kΩ Ω 电阻器用作分压器、同时将6S 和7S 短接在一起。 “电池组”正在关闭24V 交流壁式电源。 每个灯串的电压大约为4V。 Pres 引脚连接到电池组-。 跳线为:

J16引脚22 LED

J17引脚21 LED

J13 PDSG

J14引脚13 LED

J4无跳线

J9无跳线

J15引脚20 LED

J3无跳线

J5引脚17压力

J7引脚12 ADC/GPIO

J8无跳线

J10 CB7EN

J6无跳线

J18 EV2400 SMBD1

J22 EV2400SMBC1

J11无跳线

 

当我为电池输入供电时、我按住 WAKE 按钮。 我可以在按下时测量输出端的电池组电压、以确认输出电压唤醒系统。 按住按钮后、我启动 BQStudio 1.3.101、但它无法识别器件。 是否有任何想法 BQStudio 正确启动需要改变什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面我的设置和比较。



    唯一的区别是我使用的是外部 EV2400、但如果您使用的是板载 EV2400、只需确保 J18连接到1和2即可。 J20连接到2和3。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我将跳线与您的跳线匹配、但内部反向外部 EV2400的两个例外情况除外。 附件是电路板的照片。 在电路板的底部、引脚之间是 I 1kΩ 电阻器以及用电线将6S 短接至7S。 我仍然无法成功启动 BQSTUDIO。

    谢谢。

    Eric


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    它会自动检测4800_0_04、但看起来配置文件中没有 bqz 文件。

    请导航至"C:\ti\BatteryManagementStudio\config"并粘贴以下 bqz 文件。 重新启动 bqStudio、它现在应该会自动检测。

    e2e.ti.com/.../8176.4800_5F00_0_5F00_04_2D00_bq40z80.bqz

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    4800_0_04错误消失了、但仍然未检测到器件。  

    谢谢。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请确保在启动 bqStudio 时按住唤醒按钮。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    在启动 BQ Studio 之前和启动期间、我按住 WAKE 按钮并通过 DMM 确认电池组引脚上的电压。  

    WAKE 按钮被保持时、输出上的电压测量值为24.3V。 我还尝试了同事的 BQStudio 计算机、它能够成功打开和启动。  

    我将卸载并重新安装该软件。

    谢谢。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我很高兴您能够在同事的计算机中打开它。

    此致、
    何塞