This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:在 DataFlash 地址44B0中有什么重要作用?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161893/bq78350-r2-device-fw-anything-of-importance-in-dataflash-address-44b0

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

我们最近将固件版本推送到了字段中的某些器件、这些器件通过设置位掩码0x9F 来修改 DataFlash 地址0x44B0。 我们打算修改 ASCD 阈值和延迟寄存器。

由于缺少 TI 提供的有关 R2中该寄存器地址更改的文档、我们稍后才获悉修改了错误的寄存器。 正确的寄存器地址是0x44B2。

这就引出了一个问题:地址0x44B0是否有任何重要内容? 我们是否修改了重要的内容? 我们是否需要以某种方式将其改回?

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    地址0x44B0处有一个专用寄存器。 当您从该寄存器读回时、您是否看到该值发生了更改? 您可能希望在新器件和受影响器件之一上读取该寄存器、以查看是否存在差异。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、是否可以使用 BMS 软件读取0x44B0寄存器?  是否有方法可将 BMS 上的所有值恢复出厂设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

    您可以通过将固件再次编程到器件来恢复所有值的出厂设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。  是否知道0x44b0值9f 而不是18会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    您是否能够读回寄存器以验证它是否已更改? 根据我对该私有寄存器的理解、这可能是一个问题、但我不知道该器件是否真的允许您写入该寄存器。 您是否看到器件行为有任何影响?

    很抱歉,我无法肯定地回答。 这是一个私有寄存器、永远不会被覆盖。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它已更改为9f。  我们在现场遇到了该器件的问题。  CHG 将在无电流故障或安全事件的情况下关闭。  我们正在努力将其改回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    明白。 我认为该寄存器中的一个位将 AFE 置于不同的模式、可以解释该行为。 此模式没有详细说明。

    请告诉我、更正该寄存器是否会修复您看到的行为。  

    Matt