主题中讨论的其他器件:PMP8740、
您好!
在此 PMP8740中、二极管 D7和 D10会严重升温。 可能的原因是什么?
(垫片电感器为15uH 变压器是定制设计)变压器设计不当是否会导致此问题?
(输入电压325v、负载300W 和500W)
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Colin、
在10-15秒内、二极管温度随原始 MURS360达到100度。 但是、使用一些更高额定的二极管、如 MUR460、温升要小一些。 但它仍在上升。
由于采用 SMA 封装、因此设计中没有相应的散热器。
在较轻的负载下、ZVS 需要10-15uH、这会造成很多问题吗? 我对变压器的漏电感有疑问。
我已经定制了 PCB 设计。
此致
Nidheesh。
你好,Nidheesh
我对迟迟不作出答复表示歉意。 我有一些可能有用的意见。
MURS340和 MUR460器件的额定电压似乎为 Tj = 175 (至少在我查看的数据表中)。 MURS340器件的热阻为1C/W、因此即使外壳温度为100C、结温也不可能超过10或20C。 PCB 材料的额定温度通常至少为110C (Tg 130C)、但有更高的温度版本可用。 二极管温度可能不是问题。
此外、您还可以通过增大 PCB 轨道面积来降低二极管温度、从而提供更好的冷却效果。 通过多个过孔连接的两侧轨道也将改善二极管的散热并降低其温度。 一个小问题-可以随意增大二极管"安静"端的 PCB 面积、但增大与开关节点的公共连接处的轨道面积可能会略微增大该节点产生的 EMI。
我将此主题再开放一天或两天、以便您有机会进行回复。
此致
Colin
你好,Nidheesh
您没有说过二极管温度是多少-请检查它并思考它是否可接受-通常情况下、在 PCB 额定最高温度下运行的二极管不会是问题。
请注意、PMP8740采用2kW 设计、我们能够使用 MURS360二极管实现钳位二极管功能。
无论如何、如果您移除二极管、则可以预期整流器(MOSFET SR)会出现较大的电压尖峰。 同样、这些电压可能过高、也可能不会过高-您始终可以选择使用额定电压更高的 SR、并添加缓冲电路以降低峰值电压。
您可以尝试从钳位二极管的结点到垫片电感器接地端的 RC 缓冲器。
钳位二极管中电流的振幅是多个因素的组合。 减小变压器的自电容并最大限度减小 SR 处的电容应该有所帮助。
请告诉我 您的使用方式。
此致
Colin
你好,Nidheesh
请随时向我们报告您的最新进展。 在等待新变压器时、您可以执行多项操作来更好地了解导致您所看到问题的原因。 您将在下面的链接中找到一个通用调试过程。 如果您有任何疑问、请再次发布-我很乐意查看任何开关波形和 CS 信号。
此致
Colin