This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PMP8740二极管加热

Guru**** 2379350 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882125/ucc28950-pmp8740-diode-heating

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:PMP8740

您好!

在此 PMP8740中、二极管 D7和 D10会严重升温。 可能的原因是什么?

(垫片电感器为15uH 变压器是定制设计)变压器设计不当是否会导致此问题?

(输入电压325v、负载300W 和500W)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    二极管的温度有多高,您是否有测量结果?

    二极管是否正常加热?

    您是否使用与参考设计相同类型的二极管?

    您的垫片电感器为15uH、在本参考设计中为10uH -这将增加二极管中的电流。

    您是否使用了与参考设计相同的 PCB 布局?

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    在10-15秒内、二极管温度随原始 MURS360达到100度。 但是、使用一些更高额定的二极管、如 MUR460、温升要小一些。 但它仍在上升。

    由于采用 SMA 封装、因此设计中没有相应的散热器。

    在较轻的负载下、ZVS 需要10-15uH、这会造成很多问题吗? 我对变压器的漏电感有疑问。

    我已经定制了 PCB 设计。

    此致

    Nidheesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 我有一些可能有用的意见。

    MURS340和 MUR460器件的额定电压似乎为 Tj = 175 (至少在我查看的数据表中)。 MURS340器件的热阻为1C/W、因此即使外壳温度为100C、结温也不可能超过10或20C。 PCB 材料的额定温度通常至少为110C (Tg 130C)、但有更高的温度版本可用。 二极管温度可能不是问题。

    此外、您还可以通过增大 PCB 轨道面积来降低二极管温度、从而提供更好的冷却效果。 通过多个过孔连接的两侧轨道也将改善二极管的散热并降低其温度。 一个小问题-可以随意增大二极管"安静"端的 PCB 面积、但增大与开关节点的公共连接处的轨道面积可能会略微增大该节点产生的 EMI。

    我将此主题再开放一天或两天、以便您有机会进行回复。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    您正在解释散热的正确方法。

    那么、不管怎样、这些二极管会发热、没有办法使其不发热?

    我已经尝试过仅在500W 等低负载条件下、是否有机会在较高负载条件下减少这些二极管的发热?

    我甚至尝试过额定电流为30A 以上的 IDW30E65D1二极管、但仍然发热。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    还有一点、我能否移除这些钳位二极管?

    这是否会导致可能损坏 MOSFET 的尖峰?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    您没有说过二极管温度是多少-请检查它并思考它是否可接受-通常情况下、在 PCB 额定最高温度下运行的二极管不会是问题。

    请注意、PMP8740采用2kW 设计、我们能够使用 MURS360二极管实现钳位二极管功能。

    无论如何、如果您移除二极管、则可以预期整流器(MOSFET SR)会出现较大的电压尖峰。 同样、这些电压可能过高、也可能不会过高-您始终可以选择使用额定电压更高的 SR、并添加缓冲电路以降低峰值电压。

    您可以尝试从钳位二极管的结点到垫片电感器接地端的 RC 缓冲器。

    钳位二极管中电流的振幅是多个因素的组合。 减小变压器的自电容并最大限度减小 SR 处的电容应该有所帮助。

    请告诉我 您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    当温度达到80摄氏度时、我曾关闭过。 因为温升是不可控制的、很多时候、MOSFET 在导通10-15秒后会喷出。  

    我最近发现了这种发热。 现在、我怀疑唯一可能的原因是变压器。 现在、我从一些优秀的制造商那里订购了变压器、并等待样片。

    如果收到新的变压器并在板上进行测试、我将更新一次。

    此致  

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    请随时向我们报告您的最新进展。 在等待新变压器时、您可以执行多项操作来更好地了解导致您所看到问题的原因。 您将在下面的链接中找到一个通用调试过程。 如果您有任何疑问、请再次发布-我很乐意查看任何开关波形和 CS 信号。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5635.UCC28950_2C00_-UCC28951-Debug.docx

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    由于电晕问题、我们处于锁定状态。 同时、我只是想用 UCC28950来澄清所有概念。 如果可以重新开始测试、我将更新一次。

    此致

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nidheesh

    我也被锁住了(爱尔兰)-只有基本的购物,没有超过两个人的团体(除了家庭)等 我希望这种流行病很快就会蔓延,但它仍然在恶化而不是改善。 请保持安全、让我知道您是如何开启的、e2e 仍然处于活动状态!

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    h Nidheesh

    我将关闭此线程-一旦您回到实验中、您就可以打开一个新的链接线程。 请您自己关注-

    此致

    Colin