This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:是否提供 TINA-TI/PSPICE 模型? 未使用的输入?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594, TL494, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883660/tl594-tina-ti-pspice-model-available-unused-inputs

器件型号:TL594
主题中讨论的其他器件: TL494TINA-TI

团队、

-我们是否有可以共享用于 TL594/TL494或等效 TI 电路的 TINA-TI 或 pspice 模型?
目的是仿真给定用例的基本功能、并检查此用例是否可以在输出端产生最大25mA 的电流。

-假定不使用误差放大器输入(但仅使用反馈和 REF):
IN+/IN-是否应保持未连接状态? 还是应该将其连接到 GND?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、TI 没有任何适用于 TL494或 TL594的 TINA'Spice 模型。

    REF 是输出、因此我假设您将改变反馈电压以调整 PWM 占空比。 我会将误差放大器配置为将其输出驱动为低电平、以防止它们驱动反馈信号。

    连接 IN-至 REF 和 IN+ GND。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更新:

    你好

    我正在使用下面的配置:  

    理想情况是在引脚16上为0.7至3.7V 之间的控制信号馈电、以改变最小值(0%)和最大值之间的占空比

    我遇到了两个我无法理解的问题:

    - PWM 频率为21.6kHz、根据数据表公式、它应约为16kHz

    -是否有任何方法可以将占空比从0变为100%? 最小直流大约为3%。

    - PWM 似乎具有大约0.6V 的偏移电压。 我可以使 PWM 变为轨到轨吗?

    下面是具有失调电压的最小 PWM 的图片

    谢谢。

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表中有一些信息无法补充。  

    数据表上显示了时序电阻器的相关信息:

    根据该图、对于频率约为16kHz 的电阻器、电阻器应为8.5kR (?)  

    使用数据表中给出的频率公式、对于16kHz 频率、使用10nF 电容器、结果为6.25kR。

    使用6.2kR、正如我在前一个答复中所示、频率大约为21k。

    请您澄清这一点吗?  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BD、

    首先,对迟交的答复表示歉意。

    输入端将数字1安培连接到低电平、而放大器2配置为电压跟随器、反相输入端连接到其输出 FB。

    您是否检查过 FB 引脚在变化时是否遵循 VCrtlin_1电压?

    请注意、输出级由双极晶体管驱动、因此当晶体管导通时、VCE SAT 将在晶体管上产生压降、有关详细信息、请参阅数据表的第6页第7.8节。

    日志标度很难读取、尤其是当值不在主要单元的交叉点上时。 如果该值在对数刻度上中途下降、则该值为10、3.16、而不是5的 sqrt。 通过图、我本来会为16kHz 选择大约7k 的电阻器值。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BD、

    由于对我上一篇帖子没有答复,我希望你在这个问题上取得了一些进展。

    如果您有更常见的问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    很抱歉耽误你的回答。

    我不得不改变这种方法,因为 TL 不能满足要求(我无法在占空比或频率范围内提供精确的 PWM),而且还要求提供其他 PWM。

    感谢您的支持。

    此致、

    BD