This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:在考虑 Vbias 时如何计算"上升时间"和"ON 延迟时间"

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882309/tps22975-how-to-calculate-rise-time-and-on-delay-time-in-considering-vbias

器件型号:TPS22975

大家好、负载开关支持团队、

就我所见 TS22975数据表的7.7 Siwtching 特性而言、Vbias 对"Vout 上升时间"和"on delay time"的影响如下。  Vbias 和时间看起来成反比。

        

但是、TP22975数据表第15页的公式1看起来与考虑 Vbias 的情况不同。 此外、表1仅显示了 VBIAS=5V 时上升时间与 CT 电容器的关系。  在考虑 Vbias 为2.5V 和3.3V 时、没有其他表。

请澄清考虑 Vbias 的"上升时间"和"导通延迟时间"计算公式。

顺便说一下、内部电荷泵的输出电压是否是 Vbias 的两倍?

此致、

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我们仅提供了器件上升时间的公式、因为这决定了在开通期间流经器件的浪涌电流。 延迟时间和导通时间、我们没有用于的公式。 通常、您有一个正确的想法、即 VBIAS 电压和上升时间成反比。

    有关 VBIAS = 3.3V 计算的信息、请参阅 此处 提供公式的 E2E 博文。 您还可以查看 TPS22975数据表中的图19和20、因为它显示了 VBIAS = 5V 和 VBIAS = 3.3V 时 VIN 和 CT 电容的上升时间预期。

    请告诉我这是否有助于您的应用计算。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    我确认了您引入的其他 E2E sread。 这对我很有帮助。  我想了解温度与 VBIAS 的关系、然后考虑该等式。 为了在考虑温度时创建公式、我需要图19和图20等数据、这些数据是在将 VBIAS 设置为除5V 和2.5V 之外的其他电压下测得的。 请帮帮我。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    在此对延误表示歉意。

     对于 VBIAS = 3.3V、我们没有用于创建与图19和图20类似的图形的温度数据。 但是、您可以使用这些图中的百分比变化来估算 VBIAS=3.3V 时的温度变化。 例如、在 VBIAS=VIN=2.5V 时、数据可按如下方式估算:

    -40C:2575us (+17%)

    25C:2200us

    85C:2000us (-9.1%)

    这意味着、对于 VBIAS=3.3V 和 VIN = 2.5V、上述百分比可用于估算高达85C 或低至-40C 的温度。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    谢谢

    TAMIO