This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:有关如何连接负载和启动电源的问题

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883490/lm25118eval-questions-about-how-to-connect-a-load-and-start-up-the-power-supply

器件型号:LM25118EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25118

我正在使用"LM25118 EVAL"进行评估测试。
输入电压设置为10V、输出电压设置为12V。
负载电阻为5Ω Ω、输出电流设置为2.4A。

所需的测试规格是在事先连接了负载电阻的情况下启动输入电源10V 的过程。
但是、通电后、输出电压不会达到12V。 输出电压在1至2V 时振荡。
它不能在这种状态下使用。

"LM25118 EVAL"是否可以以这种方式使用?
请告诉我正确的用法。
此外、如果可以通过更改组件常量来使用该方法、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    随附"LM25118 EVAL"的测量波形。
    LM25118_EVAL_1 CH1输入10V CH2输出12V 无负载  
    LM25118_EVAL_2 CH1输入10V CH2输出12V 5Ω 负载
    LM25118_EVAL_3 CH1输入10V CH2输出12V 5Ω 负载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对电路板进行了任何修改? 您能否检查输入电压源是否具有足够的电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊文先生
    你好。
    感谢您的立即联系。

    输入电源通过 FET 开关提供给 EVAL。
    此外、在电源输入中插入一个大约2000uF 的电容器。
    输出12V 中插入了一个3000uF 电容器。

    这是首次采用已设计的电源 circuit.using 来实现 LM25118评估。

    所用输入电源的电流容量为10A 的通用电源。


    是否最好不要在"LM25118 EVAL"中插入输入/输出电容器?

    如果不是、原因是什么?

    评估完成后、将制造大约50个器件。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电路板上进行其他修改之前、不建议添加过大的电容器。 因为它可能会带来高启动电流并触发电流限制保护。 电容器过大也可能会使环路控制不稳定。 在您的情况下、您会尝试增加软启动时间以查看输出是否可以启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊文先生
    感谢您的评论。
    我了解输入和输出电容器。
    在研究启动行为后、
    由于 UVLO 引脚电压为1.23V 或→μ A、因此可转换至待机模式
    当电压增加时、似乎重复了正常操作。
    因此、LM25118评估板的 C16 0.1uF 已增加、以防止 UVLO 引脚电压降至1.23V 以下。
    因此,经证实,这种情况是正常启动的。 如果您对此方法有任何问题、请进行评论。
    谢谢你。
    波形时间08:39:43 UVLO 待机转换 CH1:在 UVLO 1.23V 或更低时待机 CH2:输出电压12V CH3:输出电流100mV/1A
    波形时间10:19:20正常运行 C16 = 20uF CH1:UVLO CH2:输出电压12V CH3:输出电流100mV/1A