This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551

Guru**** 1930900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882420/lm51551-lm51551

器件型号:LM51551

尊敬的 TI 支持:

我有 LM51551原理图需要您的帮助才能查看

请告诉我您的电子邮件、以便我可以直接发送

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ty Le Van、

    感谢您的参与。  让我们通过 PMS 渠道继续讨论。  我正在向您发送邀请。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的支持、

    本地 TI FAE alreay 可帮助我们查看原理图

    关于使用 LM51551使恒定输出电流基于峰值电流限制、我还有一个问题

    这是可行的吗?

    谢谢、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    峰值电流限制不能保证恒定的输出电流。  为了实现恒定的输出电流、您需要感应电流并使用运算放大器与基准电压进行比较、并使用运算放大器的输出下拉 COMP 引脚。  运算放大器和 COMP 之间应该有一个二极管、这样在达到电流限制之前、它不会影响正常的 CV 操作。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    您是否有适用于此实现的电路?

    谢谢、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    我认为我的一位同事已经在起草这项建议。  让我把这个交给他,他可以和你分享。  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yohao、

    我在等这个

    此致、

    Ty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、你(们

    请参阅下图。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Garrett

    此致、

    Ty

x 出现错误。请重试或与管理员联系。