This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:PGOOD 通信

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881884/tps650830-pgood-correspondence

器件型号:TPS650830

数据表 SLVSCF4A 2014年12月表6-57指节点 V4、V5、V6、V7、V8、 V9、V10、V13。

这些节点应为稳压器输出、但我看不到文档中定义这些节点的位置。 表6-63中存在模拟故障。 在哪里可以找到这些节点的定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

     请参阅随附的;有关更多详细信息、请参阅英特尔的文档"SkyLakeby Lake Platform UY and Amber Lake Y Mobile Processor Lines Power Architecture Guide for the U and Y Processor Lines Rev 1.8 576068 Rev1p8.pdf"。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表 SLVSCF4A 2014年12月表6-57指节点 V4、V5、V6、V7、V8、 V9、V10、V13

    我很困惑。

    您的表有两个与每个节点关联的名称。 一个用于高级版、一个用于卷。 我没有实施这些英特尔系统。 这是一种新设计。

    V4_PGOOD 映射到 IC 中的哪个节点。 我需要知道 PGOOD 信号从 PGVR1、PGVR2、PGVR3、PGVR4、PGVR5以及从 VSA、VSB、VSC、VSD、VSE、VSF、VSG 映射到的寄存器位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供您参考的英特尔文档的链接? 我找不到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

      请联系英特尔以获取该文档;您可能还需要 NDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该向谁介绍 TI 数据表?  

    数据表 SLVSCF4A 2014年12月表6-57指节点 V4、V5、V6、V7、V8、 V9、V10、V13。

    您告诉我这些节点是在英特尔文档中定义的、我可能需要 NDA?

    这不是很方便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

     请参阅相同的数据表"图5-1。 TPS650830音量时序图";有   您要查找的节点的定义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卷节点

    表6-57、6-58

    图5-1.  

    从表3-5高级版中删除

     

     

     

    v4

    COMPD (VCCIO)

     

    V5

    VR5 (V5ADS3)

     

    V6

    VR3 (V33ADSW)

     

    V7.

    COMPA (V3.3_PCH)

     

    V8

    VR2 (V1.8A)

     

    V9.

    COMPB (V1.8U_2.5U)

     

    V10.

    VR4 (V1.2U)

     

    V11.

    VR1 (V1.00A)

     

    V12.

    VR1 (V0.85) TP650831

     

    V13.

     

    VTT (LDO1)

    V6S

     

     

    V8s

     

     

    V11S

     

     

     

    COMPC

     

     

    COMPE (V3.3S)

     

     

    COMPF(V1.8S)

     

     

    COMPG (V1.00S)

     

     

     

     

     

     

     

    图5-1解析了除 V6S、V8S、V11S 以外的所有信号;这些信号似乎属于 COMPE (V3.3S)、COMPF (V1.8S)和 COMPG (V1.00S)。

    这是我不知道的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Len、

      请参阅随附的图片。 希望它能解答您的问题。