This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:电池更换参数

Guru**** 2507745 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27531-G1, BQ24193, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883135/bq27531-g1-parameters-for-replacing-the-battery

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件: BQ24193BQSTUDIO
对于可拆卸电池组、bq27531-G1/bq24193安装在系统侧。
只有一种电池组、但我想在安装备用电池时立即计算剩余电量。
我想将 bq27531-G1参数保存在电池组内的 EEPROM 中、并在使用时对其进行读取和写入。
应保存哪些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不需要 EEPROM 来存储监测计配置、因为 BQ27531-G1是基于闪存的监测计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装备用电池后、即使剩余电量为30%、它也会显示为2%。
    有什么好主意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否为该电池选择了正确的化学 ID? 此外、您是否成功完成了学习周期?  

    您是否有 bqStudio 日志可供我查看? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     在测量电池时、我正在等待发出 ID。 我 使用的 ID 似乎是相同的单元格。
    我检查了网络并找到 了新软件。 我想它 有 ID、所以试试吧。
    顺便说一下、对于以下情况、学习周期是否正确:
    1、在放电至 E.V 后,停止放电并离开5小时
    2.充满电,停止充电2小时(SOH 状态= 02)
    3.放电至 E.V 后,停止放电并离开5小时(SOH 状态= 03)
    如果我尝试这些操作、但 它不起作用、请检查 日志。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、我建议再次进行检查、并确保化学 ID 正确无误。  

    有关详细信息、请参阅以下应用手册。

    e2e.ti.com/.../5076.Achieving-the-Successful-Learning-Cycle.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../update-issue.pptxI一直在更新 chemisty.but、我找不到。请告诉我如何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     当 bqstudio 更新为最新版本时、可导入化学数据。
    我将尝试学习周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成学习周期后、让我们知道结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../after_5F00_LearningCycle.csvPlease查看学习周期日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您完成学习周期时、 您是否按照我提供的应用手册中的说明进行了操作? 您是否看到应用手册中提到的所有这些事件都发生了?  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有等待两到五个小时的放松时间、而是检查了标志并继续下一步。
     我们的数据是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不会等待2到5小时的放松时间、因为发生了更新。(可能需要等待1小时)

    我们的 gg 日期有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TRM、似乎已了解 Qmax、并且 Ra 表也已更新。

    我建议执行充电放电周期、以检查报告的 SOC 是否合理。