大家好、
这是 ULN2003A 中的一个故障问题、ULN2003 在类似设计中使用了将近12年、但10%的故障发生在过去的两年中。
这些 IC 用于控制由24V 直流电池供电的地板清洁机
地板清洁机主板中 IC 的用途如下所述
1) ULN2003AN (IC3) -此处 ULN2003AN 用于开关2个接触器和5个继电器
2) 另一个 ULN2003AN (IC5)-驱动2个继电器。
3) 74HC595 (IC2、4) -此处使用74HC595传输微控制器的控制信号
ULN2003AN。
*下图显示了 ULN2003AN 和74HC595 IC 在原理图中的使用方式
这种情况非常好。 在某些电路板中、运行50小时后 ULN2003 (IC3或 IC5或两者)失败。 在故障条件下、ULN2003AN 自动输出打开(无需微控制器的控制)。
在某些故障情况下、IC2和/或 IC4也会失败。 我们将在全球范围内出口此产品。 这是该产品的主要故障、我们处于危机状态。 请提供此问题的确切故障原因、并告知我们路线原因。 我在下面列出了一些故障条件、 * IC 从外部损坏
* IC 烧坏
* IC 部分不工作
* IC 内部短路
我们测量了 ULN2003A IC 的外壳温度、其最高温度也高达65摄氏度。
如果外壳温度为65、则意味着结温是多少?
我们根据 TI IC3数据表测量了结温
IC 引脚编号 | 负载 | A | V 压降 | 功率耗散 | 热阻(来自数据表) | 外壳温度测量值(例如 Tc) | 结温估算 Tj |
引脚16 | BM 续 | 0.390 | 1.225. | 0.478 | |||
引脚15 | 虚拟机(续 | 0.220 | 1.040. | 0.229 | |||
引脚14 | 喇叭右 | 0.016. | 0.803 | 0.013. | |||
引脚13 | 灯亮 | 0.016. | 0.779 | 0.012. | |||
引脚12 | BM A1 RLY | 0.086 | 0.840 | 0.072 | |||
引脚11 | BM A2 RLY | 0.016. | 0.728 | 0.012. | |||
引脚10 | VM RLY | 0.086 | 0.791 | 0.068 | |||
0.884 | 54 | 65 | 112.72 |
结温- 112.72摄氏度是正确的