This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:我想使用 ULN2803的2003a 即时版本

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873662/uln2003a-i-want-to-use-2003a-instant-of-uln2803

器件型号:ULN2003A

大家好

目前、我使用 ULN2803来控制继电器(24V-80mA) 、但与 ULN2003A 相比、ULN2803成本高昂、因此我可以使用2803的2003a 即时版本、  

ULN2803和 ULN2003通道数之间只有1个差异。 我还想使用8个通道... 因此,对于1个通道,我计划使用 MOSFET ... 所以这是一种正确的设计???

我的控制器工作@ 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zafar、

    除了 ULN2003A 具有七个通道而 ULN2803A 具有八个通道之外、ULN2003A 还采用 SOP、DIP 和 SOIC 封装、而 ULN2308A 仅采用 SOIC 封装。  两个器件的热参数(如 RθJA)也会稍有不同、因此请确保这对于您的应用是可以接受的。  

    从您所附的原理图来看、一切都是按照 ULN2003A 的顺序进行设置的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我还在 两个 IC 中看到了唯一不同的通道

    -实际上,在我的情况下,我想使用32VDC 和 ULN2003A 驱动24VDC 继电器(HFD23-024-1ZS),因此它是可能的????

    我在 google 中看到了一些可用的解决方案-"添加一个电阻系列和继电器线圈以限制电流"、但我没有获得电阻值和瓦特计算-您能不能对我感到失望  

    https://www.futureelectronics.com/p/8546624

    使用相同的32VDV,我还想控制 Omron 24V 销售状态继电器(G7L-2A-BUBJ-CB)  

    https://www.amazon.com/dp/B005T74294/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_M5zmEbV1N6F6W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zafar、

    这一切取决于您尝试驱动的电流以及 ULN2003A 是否能够从热角度支持它。 专门针对此用例、您需要获取您提供的继电器的负载电流、并通过 数据表的9.2.2.3功率耗散和温度部分对其进行运行、以确保 ULN2003A 不会变得太热而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    感谢您的回复...

     现在、我还是有点困惑、您能帮我解决这个问题吗  

    我正在尝试通过 添加一个串联电阻 R??来控制具有34VDC 可用输入的24VDC 继电器(因为我们不想为此再添加一个稳压器7824) 那么,这是可能的吗???

    您能帮我计算电阻值和瓦特吗?

    根据数据表、继电器的电流为70mA @VDC

    已售状态继电器( G7L-2A-BUBJBE-CB )  -  https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/products/pdf/en-g7l.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ULN2003器件、您必须知道您尝试驱动的电流、才能知道器件的热规格是否允许您驱动设计中的继电器。

    对于中继、您必须联系您尝试使用的设备的主题专家。 在做了一些研究之后、我发现使用继电器将功率耗散替换为器件的最大电压 A 电流额定值会有点棘手。 如果您尝试限制电流以弥补较高的电压、则会导致继电器寿命降低。 为了找出驱动继电器的正确方法、如果建议、您必须与相应的制造商联系、以确保系统功能正常。

    此致、

    Andy Robles