This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:带密封铅酸电池问题的+TPS43061

Guru**** 2393575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875302/bq24650-tps43061-with-sealed-lead-acid-battery-problem

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: TPS43061

VCC 信号相同且接近22V:

1) 1) 当电池关闭时、SRN 上的信号:

此时 STAT1指示灯闪烁大约5秒、STAT2指示灯始终熄灭。
如果我尝试测量 PH 值的信号、STAT1也会停止闪烁、PH 值的信号也会停止:

当电池导通时、PH 和 SRN 上的信号相同(接近12V):

我还注意到一件奇怪的事情:如果外部电源打开、电池关闭、充电仅在我打开电池时才会开始、此时 STAT1指示灯亮起(请参阅下面的视频):

www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

      您能否获取 PH、SRN 和 IBAT (IBAT 刻度为200mA)的示波器捕获。 在第二个示波器捕获中、BQ24650似乎处于电池缺失检测状态。 您能否扼要重述系统中出现的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manishankar 先生。

    感谢您的回答。

    问题是 BQ24650并不总是检测到电池连接(我在视频中演示了这一点)。

    是的、这是正确的、当电池与器件断开连接时、对 SRN 进行了第二次示波器捕获。 电池关断时、对 PH 进行了第三次示波器捕获。 当我将电池连接到充电器时、PH 和 SRN 上的信号是相同的-图4 (在芯片无法检测到电池并且电流大约为0的情况下)。 电流消耗在视频电源上可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

      SRN 和实际电池之间是否有监测计或保护器? 电池缺失功能已经过全面测试、应能正常工作。 我可以看到、当 SRN 信号为直流电时(由 VFB 上的电阻器设置的充电调节电压)以及每500ms 出现一次突降时、它会正确地尝试电池缺失。 是否发生了导致 SRN 电压在崩溃至0V 之前保持在不同直流电压的任何事件? 如果您有原理图、请告诉我是否可以审阅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用甩负荷电路(基于 LSM358)来保护电池免受放电。 还使用了 TPS43061直流/直流升压转换器。 附件中的原理图(1258.charger (3).pdf)。  该器件使用两节采用 AGM 技术制造的相同 VRLA HR12-34W (12V、9A*h)电池。  电池的正极端子通过 IRS-201-1A3开关(Switch.pdf)进行连接。

    e2e.ti.com/.../Switch.pdf

    e2e.ti.com/.../1258.charger-_2800_3_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

      当 VBAT < 10.5V 时、您是否断开接地回路、以便升压转换器不会对电池过度放电? 当 VBAT < 11V 时、Q8还用于断开充电电流的接地回路? 我将回顾电路的升压转换器部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的是正确的、当 VBAT < 10.5V 时、我断开接地、这样升压转换器就不会对电池过度放电。 当 VBAT < 11V 时、所有 LED 指示灯均连接到 P1插座、Q8指示灯亮起"bat low"。

    此致、

    Vladimir Lobanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

      我找不到原理图或您的切负载电路实现方面的任何问题。 接下来我可以想到的唯一步骤是现在绕过此电路、仅在 BQ24650上测试电池缺失检测、然后依次开始添加其他外部组件以隔离问题。 最好先取下 BQ24650 EVM 进行初始测试。