主题中讨论的其他器件: TPS43061
1) 1) 当电池关闭时、SRN 上的信号:
此时 STAT1指示灯闪烁大约5秒、STAT2指示灯始终熄灭。
如果我尝试测量 PH 值的信号、STAT1也会停止闪烁、PH 值的信号也会停止:
当电池导通时、PH 和 SRN 上的信号相同(接近12V):
我还注意到一件奇怪的事情:如果外部电源打开、电池关闭、充电仅在我打开电池时才会开始、此时 STAT1指示灯亮起(请参阅下面的视频):
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1) 1) 当电池关闭时、SRN 上的信号:
此时 STAT1指示灯闪烁大约5秒、STAT2指示灯始终熄灭。
如果我尝试测量 PH 值的信号、STAT1也会停止闪烁、PH 值的信号也会停止:
当电池导通时、PH 和 SRN 上的信号相同(接近12V):
我还注意到一件奇怪的事情:如果外部电源打开、电池关闭、充电仅在我打开电池时才会开始、此时 STAT1指示灯亮起(请参阅下面的视频):
大家好、Manishankar 先生。
感谢您的回答。
问题是 BQ24650并不总是检测到电池连接(我在视频中演示了这一点)。
是的、这是正确的、当电池与器件断开连接时、对 SRN 进行了第二次示波器捕获。 电池关断时、对 PH 进行了第三次示波器捕获。 当我将电池连接到充电器时、PH 和 SRN 上的信号是相同的-图4 (在芯片无法检测到电池并且电流大约为0的情况下)。 电流消耗在视频电源上可见。
您好、Vladimir、
SRN 和实际电池之间是否有监测计或保护器? 电池缺失功能已经过全面测试、应能正常工作。 我可以看到、当 SRN 信号为直流电时(由 VFB 上的电阻器设置的充电调节电压)以及每500ms 出现一次突降时、它会正确地尝试电池缺失。 是否发生了导致 SRN 电压在崩溃至0V 之前保持在不同直流电压的任何事件? 如果您有原理图、请告诉我是否可以审阅。
我使用甩负荷电路(基于 LSM358)来保护电池免受放电。 还使用了 TPS43061直流/直流升压转换器。 附件中的原理图(1258.charger (3).pdf)。 该器件使用两节采用 AGM 技术制造的相同 VRLA HR12-34W (12V、9A*h)电池。 电池的正极端子通过 IRS-201-1A3开关(Switch.pdf)进行连接。