This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041应用电路

Guru**** 2501425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041, LM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876492/lm5041-lm5041-application-circuit

器件型号:LM5041
主题中讨论的其他器件: LM5101

尊敬的先生:

我们希望    根据您的 LM 5041应用电路设计来设计3.3V 50A 300kHz 降压转换器频率的电路规格。请在下面的查询中分享详细信息。

1)共用 U4A 和 U4B 的误差放大器设计 ?  

2)如何 计算  电流馈入推挽式拓扑的推挽式转换器的最小重叠周期?

此致、

Kubendran   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    1。 很抱歉、实际上我不知道为什么它使用  两个级联的放大器、在我看来、一个放大器就足够了、可以正常工作。 设计此原理图的工程师已不在 TI。   

    2.  电流馈送设计需要一段重叠时间、以确保降压电感器电流具有连续路径。 重叠时间的幅度可按如下方式计算:
    重叠时间(ns)=(3.66 x RSET)+ 7
    重叠时间、以 ns 为单位、RSET 连接至 GND、RSET 以 kΩ μ s 为单位
    建议的 RSET 编程范围:10kΩ Ω 至100kΩ Ω

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢你的答复。 如何计算 U4A 和 U4B 误差放大器的输出?  

    请分享降压电感器电流的连续路径所需的最小重叠时间?

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    U4A 和 U4B 在开环状态下工作、可以使用开环增益(Avol)计算输出。

    请求的最小重叠时间必须长于驱动器延迟、以确保开关关断后关闭。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    请明确解释重叠时间。

    通常情况下、可能适用电流馈电或电流模式2型补偿。  我们为什么使用3类补偿?

    有什么原因?

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    如下图所示、重叠时间用于确保 点1的时间在点2的时间之后发生。

    我认为电流模式非常稳定且易于控制。 您几乎可以进行任何补偿、 类型2和类型3都可以。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    应用规格:3.3V/50A 300kHz。 对于    Q1和 Q2的 LM5041应用电路、我们将使用4个 BSZ096N10LS5 MOSFET 和3个 BSZ096N10LS5 MOSFET。 降压驱动器 IC 与 LM5041应用电路相同。 栅极电阻5.1欧姆。 驱动器 IC 偏置11V。   施加驱动器 IC 偏置电源并输出 VDS 电压后,发现波形异常。 之后测得顶部栅极驱动引脚 HS 和 HO 之间的阻抗、显示6 Ω。   来自 LM5041的驱动器 IC 输入栅极脉冲发现正常。 请回复失败原因。

    请查找故障驱动器栅极脉冲波形的附件

    此致、

    Kubendran

    e2e.ti.com/.../8228.Waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我正在等待您的回复。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    如前所述、  LM5041的驱动器 IC 输入栅极脉冲 是正常的、因此驱动器电路上似乎出现了问题。

    我想再次确认、如果驱动器 IC 是 LM5101? 输入信号 HI 和 LI 是否正常? 您能否捕获 驱动器 IC 偏置电源的波形?  

    您能否与我分享原理图、我的电子邮件是 teng-feng@ti.com           

    此致、

    Teng                             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您的回复。我将分享详情。

    此致、

    Kubendran。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    正如我们在电子邮件中讨论的、我现在要关闭此帖子、谢谢。

    此致、

    Teng