This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:充电电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882703/bq25890-charge-current

器件型号:BQ25890

客户 在主发动机的充电电路中使用了 BQ25890的充电方案。 一些客户报告充电无法充电。 测试完成后、我发现以下两个问题:

1.在快速充电阶段、发现插入适配器的 USB 安全测试仪监控的充电电流在0.04和0.8A 之间跳过。 此时、通过充电芯片寄存器串行端口输出的充电电流为0。如果异常、是什么原因导致充电电流跳转?(请参阅随附的 PDF 文档和记事本数据以了解相关数据。)

2.在跳了一段时间后,充电电流可能会恢复正常充电,即电池电压可充电至4.2V。 但是、跳过后也会停止充电。

详细信息显示为类似的信息,请查看,thankse2e.ti.com/.../Problem-related-explanation.doce2e.ti.com/.../Problem-related-explanation.pdfe2e.ti.com/.../20200108_2D00_1736_2D00_1837current-jump.DAT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    您能否澄清文件中突出显示的 ELE 0x0的含义?  

    一个可能的原因是充电器 IC BAT 引脚和电池单元之间的阻抗。 BAT 引脚和电池组之间是否存在长线连接? 电池保护电路的阻抗是多少?   测试期间是否施加了任何系统负载? 另一个可能的原因是电池电压约为最小系统电压。 由于感测到的电池电压变化、充电环路会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      ELE 0x0表示充电 电流为0

         在电池和充电芯片之间焊接了一根粗短的导线、 充电电流仍将出现异常。 现在 软件工程师已经更改了固件、尽管当前测试中将出现一到两个异常充电时间、但它可以充满电

        目前只能说是满了。 当电流异常时、软件已关闭 ICO 并复位。 正常情况下、不应出现异常充电电流

      有什么建议吗? 感谢大家的进步

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      充电器和电池之间是否有任何保护电路和/或监测计?  电池是否具有内置保护功能?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    ,保护电路内部的电容电路具有过压保护和电流输出限制   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请 测量 BQ25890接地端的 BAT 引脚电压和实际电池组端子电压。 当 器件尝试充电时、请检查电池保护电路是否完全打开。

     

    谢谢、