This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于高侧驱动器的建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, UCD7100, TPIC44H01, TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876330/suggestion-on-high-side-driver

主题中讨论的其他器件:UCC27282UCD7100TPIC44H01TPS4H160-Q1

大家好、

我正在寻找具有以下规格的电感负载高侧驱动器:

VMAX = 24-42V

I max=2A

驱动电压=3.3/5V

过流和温度保护

请您向我推荐我们的任何最新器件吗?

提前感谢您。

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    对于高侧驱动器、我认为这意味着浮动高侧驱动和偏置、使用输入电平转换器、我们没有具有过热和电流感应功能的单通道驱动器。

    对于高侧驱动器功能、我建议使用 UCC27282半桥驱动器、该驱动器可用作高侧驱动器、只需将低侧驱动器输入(LI)接地即可。 此驱动器是一种2.5A/3.5A 栅极驱动电流、开关节点额定值为100V、因此它与24V 至48V 电压兼容、我认为这是动力总成输入范围。

    可在此处找到数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27282.pdf

    包含一个具有电流感应功能的驱动器、但它是一个低侧驱动器。 我会将其包括在内以供参考。 可在此处找到 UCD7100数据表:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucd7100.pdf

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    更具体地说、我要查找的驱动程序是 Infineon-ITS724GFUMA1的替代产品:

    作为一个行动问题、UCC27282的性能太高、价格太贵了;我们还有其他选择吗?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    该器件更靠近 IFx 器件、但需要外部 FET: tpic44h01

    我将请我们的 PSIL 同事评论他们是否有类似的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    遗憾的是、高侧开关侧没有任何电压超过40V 的电压。 输入侧的42V 电压是硬性限制还是40V 高侧开关在此应用中工作? 您参考的竞争器件的额定电压似乎也只有40V。

    如果我们可以解决此限制、 https://www.ti.com/product/TPS4H160-Q1 将非常适合您指定的电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的建议、是的、TPS4H160将为客户服务。

    现在、TPS4H160-Q1是否具有默认短路保护、或者我是否必须处理 RCL?
    如果没有 RCL、集成的不会处理通道的短路。
    我应该使用什么 K (cl)值来限制一个不会损坏集成电路的值?
    每个通道的限制是单个通道、还是四个通道(即 I (cl)为1A (连接一个阀)、而4A (连接四个阀))?

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    TPS4H160在器件内部确实具有短路保护。 CL 引脚用于将电流限制设置为与内部电平不同的低电平。

    顺便说一下、电流限制是每通道的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您迄今提供的支持!

    客户测试了该器件、但仅在一个有源通道上的38V 电压下短路。 我们是否有任何电压为汽车级≥40V、具有短路和温度保护的替代产品?

    请告诉我。

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的60V 电子保险丝器件等器件具有短路保护功能、但您必须使用反激式二极管来处理电感能量。