This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561-Q1:在-20°C 至80°C 的温度范围内实现应用设计的热性能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561-Q1, TPS54561, TPS54561EVM-555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883657/tps54561-q1-thermal-performance-of-the-application-design-in--20c-to-80c

器件型号:TPS54561-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54561TPS54561EVM-555

您好!

我们计划在应用中使用 TPS54561-Q1、以便从8V 至13V 的输入电压中获得5V 电压。
输出电流要求为4A、我们计划重复使用数据表中提供的应用设计。
我们的设计必须在-20C 至80C 的环境温度下运行。

我们已经浏览了数据表、注意到"安全工作区"部分中提到了以下内容。
"图47、至图50未考虑到环流二极管热性能的影响"

是否使用了具有不同二极管部件(应用设计中的 PDS760-13部件)的 TPS54561 EVM 套件来绘制安全运行曲线?

2、我们利用数据表中的公式40计算了二极管损耗(对于应用设计中使用的 PDS760-13)、该公式适用于13V 输入、5V 4A 输出、结果为1.38719W。
使用该值、我们计算出该二极管的最高工作环境温度为87.57C (仅当将 Rth 视为45时、请参阅 https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PDS760Q.pdf)。

话虽如此、如果我们像 EVM 布局设计那样严格遵循布局、那么该设计是否能够在-20C 至80C 的环境温度范围内正常工作?  

供参考、我们的电路板将是多层电路板、我们的设计中至少需要2个 GND 平面

请尽快告知我们

谢谢、

Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、降额限制测试板与 TPS54561EVM-555评估模块类似、因此您可以参考该板、但很难保证获得相同的结果。

    2、理论值在实际电路板上可能会有一些变化、因此您可以在 评估模块上进行多项实际测试、在设计之前可以从 TI.com 中应用这些测试。 如果您有类似的结果、将会更具说服力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

    感谢您的回复!
    请查找我的内嵌回复。

    根据数据表、降额限制测试板类似于 TPS54561EVM-555评估模块、
    因此、您可以参考该板、但很难保证获得相同的结果。
    [Balaji]:我在数据表中看到了以下内容。
    "降额限制适用于直接焊接到2盎司双面 PCB 上的器件。 铜、类似于 TPS54561EVM-555评估模块上的电路板"

    -双面 PCB 是否是您提到的"测试板"?
    - EVM 中的设计(包括二极管)是否已焊接到双面 PCB 上? 如果有任何差异、您能不能就此告知我们?
    -由于 EVM 是一个四层电路板、我是否能预计 EVM 的热性能会优于测试板的热性能?
    -如果您认为"测试板"对我们有所帮助、是否可以分享任何设计参考。

    2、理论值在实际电路板上可能会有一些变化、因此您可以在评估模块上进行多项实际测试、在设计之前可以从 TI.com 中应用这些测试。
    如果您有类似的结果、将会更具说服力。
    [Balaji]:我们的末尾没有此 EVM 使用 TPS54561 EVM 运行的温度测试是否有任何详细信息/结果可供参考?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

    可以进行更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 EVM 是四层电路板、我同意热性能很可能优于"测试板"、因此您只能执行一到两项测试、然后您可以进行验证。 现在、我们仅提供了该器件的 EVM 参考。


    2.您只需从 TI.com 上应用 EVM、这是验证 EVM 的最快方法、因为从我们的角度来看、它似乎没有此类测试数据。 感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iven:

    感谢您的回复!

    我们看到 EVM 电路的反馈分压器中存在49.9欧姆电阻(R7)(已连接图像)。 我们希望添加此项以测量小信号响应、而无需使用。  

    请确认相同。

    谢谢、

    N.Balaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是为了连接波特图仪变压器以测量环路响应。