This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:TPS65265

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883345/tps65265-tps65265

器件型号:TPS65265
主题中讨论的其他器件:UCD9081

您好!

如果我使用 UCD9081对 TPS65265 ENx 进行定序、能否将  SEQ_DLY、 PG_DLY 和 PGOOD 引脚悬空?

2.如果 PSM 模式比 PWM 模式更逐稿轮、为什么您保留选项在它们之间进行选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    1.是的、如果使用外部控制的定序、则可以悬空 SEQ_DLY、 PG_DLY 和 PGOOD 引脚。

    2.对于 PWM 模式、它在轻负载时具有固定频率、低输出纹波和低噪声。 一些客户关心这些功能。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 CIN/COUT 电容器计算器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shay、

    抱歉、我们没有此部件的计算器。

    您可以参阅数据表的第9.2.2.2节和9.2.2.3节、以选择输入和输出电容器。 同时、您可以参阅我们已验证性能的 EVM 用户指南。

    谢谢、

    Lishuang