This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:有关应用曲线的查询

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876004/bq25504-query-about-application-curves

器件型号:BQ25504

大家好、我有一个问题。

我使用了非晶硅太阳能电池板 AM5610。

在直接卤素灯下进行测试时、冷启动阶段 Vin 约为360mV。

此外、黄色线为 Vin_DC、绿色线为 VBAT。

我想知道为什么冷启动电压上升到主升压模式。 (3s ~ 5s)

根据图15、在开始采样之前、它必须是恒定的。 BQ25504‘S说明书的“启动至耗尽的存储元件”。

我连接 我的测量值。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joohyun、您好!

    由于单个 MPP 测量脉冲、当 VSTOR=VBAT=VSTL_CHGEN=1.8V 时、IC 似乎正确退出冷启动、但随后返回冷启动。   您能否重复此操作、但将 VSTOR 和 VRDIV 添加到示波器图中?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joohyun、您好!

    您是否能够使用其他波形重新创建?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joohyun、您好!

    有什么问题吗?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我在一段时间内没有听到您的声音、我将关闭此主题。

    此致、

    Jeff