主题中讨论的其他器件:TIDA-00652、 DRV10983、
你(们)好
我一直在使用参考设计 TIDA-00652进行实验,在测试过程中我发现很少问题。 我面临两个问题。
1、SMPS 不会进入保护模式、即使输出功率超过30瓦、因此在1.25安时超过24V 直流、我已经检查了电阻器的值、R2、R3和 R6的值有1%的变化。 类似地、R16和 R17为191K、变化1%。
2.当 SMPS 抽取值超过指定值时,BaiseHV 电路有过热问题和薯条。
问题可能出在哪? 该电路使用与 BOM 中完全相同的组件构建。
谢谢