This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:噪声环境兼容设计

Guru**** 2447630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350-R1, BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875059/bq76930-noisy-environment-compatible-design

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ76PL536A

我们目前正在为低电压电池组设计 BMS/控制器板。 该板包含 TI 的 bq76930和 bq78350-R1、用于监控和电量监测。  

蓄电池将通过交流发电机充电、工作环境将产生噪音。 我们对电路板的 EMI/EMC 和瞬态/浪涌敏感性有一些担忧。

与我们添加的典型应用不同;

  • 电路板的电池组侧具有强大的 TVS 阵列、可应对瞬态和浪涌、从而保护 FET 并使瞬态远离电池、从而使电路板远离电池
  • 600r (@100MHz)铁氧体磁珠连接到电池输入

  1. 我已经看到、TI 向电池输入添加了一些低电容(~3300pF)电容器作为 EMI 滤波器(bq76PL536A)。 这是 bq76930所需的吗?
  2. 考虑到电路板的电池组侧具有瞬态/浪涌滤波器、我们是否仍需要对电池输入采取预防措施?  
  3. bq76930是否需要在电池输入端使用齐纳二极管、以便在热插拔等条件下将电压钳制到 IC 限值?
  4. 数据表中电流感应输入(SRP、SRN)的基准滤波器是否足以滤除此环境中的噪声?
  5. 我们是否应该对 I2C 和 SMBus 线路进行一些更改(小于12cm/5")? 像 STong 上拉?
  6. 您对 bq76930-bq78350-R1电路的优化还有其他建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、进入

    相似的电容器可能是有益的

    电池可以具有电感响应。  在将连接滤波器上的 FET 的情况下、考虑 FET 关断时会发生什么情况。  SCD 通常是最高瞬态。  BQ76930往往会限制开关速度、以避免出现较大的瞬变。

    具体取决于您的系统设计和连接技术。  BQ76930的输入端没有特殊保护。 请参阅  产品文件夹中的应用手册"10大设计注意事项" www.ti.com/.../slua749。

    4.感应滤波器通常是合适的。  如有必要、请参阅应用手册以了解如何钳位引脚。  增加的电容会减慢电流响应。

    5.上拉电阻越大,上升时间越短,I2C 线路上的噪声敏感性也越小。 该 EVM 使用10k 上拉电阻器实现低电流。

    6. EMC 的标准设计实践应该有所帮助。 电池往往具有用作天线的长互连。  必要时使用衰减和屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新;

    我打算使用不会安装在同一 PCB 上的电流分流电阻器(~100UR)。 我将使用双绞线电缆携带感应引脚、我认为这种电缆的长度将为~15-25cm。 SRN-SRP 引脚上的 RC 滤波器和差分电容器将保持靠近 IC。 TI 对此是否有任何建议或限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、进入

    听起来是一种很好的方法。  注意大电流路径中的压降、并适当地参考 IC、以限制基准(VSS)与 VC0和 SRP 的输入之间的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BMS 的高电流路径是单独的 PCB。 因此、我的计划是将一条额外的电缆从电池组的 CELL0连接到 bq76930 PCB GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InProcess、您好!

    滤波器。  请记住、进入 BQ76930的信号以其 VSS 为基准、其 PCB 上的信号应相对于 VSS 进行滤波。