This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TJ 计算

Guru**** 2384980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884149/tps22990-tj-calculation

器件型号:TPS22990

大家好、

我的客户希望计算 Tj 温度。 ℃测量的 TC 温度为96.7 μ F。

PD=I^2*R=8.7168^2*0.006=0.46W

RθJC Ω(℃)=65 μ A/W

tj=TC+(θJC μ℃)=96.7+(65*0.46)=126.6℃>规格=125

上述计算是否有任何错误? 我的客户似乎无法使用此芯片。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您访问 E2E 论坛!

    要计算 Tj (结温),您需要使用公式 Tj = Ta +(RθJA * PD)。

    TA =环境温度

    RθJA =结至环境热阻(51.4°C/W)

    PD =功率耗散(Vout * Iout)

    我有几个问题需要了解您的 Tj 是什么?

    1.您的环境温度是否为96.7℃?

    2.我从问题中看到输出电流为8.7168A。您的工作电压是多少?

    在计算上述值后、我们可以计算校正结温。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我的答复如下

    1. 您的℃温度是否为96.7 ̊ C?
      =>这是 TC 温度而不是 Ta 温度。 ℃客户希望 Ta 应该在55 μ s 左右。 ℃任何风扇、Ta 将为85 μ F。  
    2. 我从问题中看到您的输出电流为8.7168A。您的工作电压是多少?
      =>3.3V

     ℃我们在 Tj = Ta +(RθJA * PD)= 85+(51.4 * 0.46)= 108.43的情况下计算得出、Ta 将是此公式中的问题。

    ℃℃低于76.5 μ s、℃Tj 的结果将保持低于100 μ s (规格125 μ s *降额80%)。

    您能帮助我们定义如何测量“Ta”温度吗? 芯片与测量点之间的距离是多少?

    我们是否可以使用下面的公式和参数来进行计算?  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以使用您提到的公式更准确地计算系统的结温。

    当功率耗散= 0.46W 时、结至顶部特征参数的值= 2.1°C/W、测得的 TC = 96.7°C 时、总 Tj = 97.6°C 这低于您所需的温度。

    通常、TC 比 Ta 高几度、这验证了他们获得的值、但客户如何计算 Tc?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    它们直接测量外壳温度以获得 TC = 96.7 °C

    但我感到困惑的是、下面两个黄色参数之间的区别是什么?

    在 65°C/W 的情况下、我得到的 Tj= 126.6°C =>失败了

    在2.1°C/W 下、我得到的 Tj=97.6°C =>通过

    何时应选择65°C/W?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将关闭此主题。 我们可以通过电子邮件不断对此进行讨论。

    此致、

    Andy Robles