This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:请求消除栅极的干扰

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874342/ucc2895-request-for-glitch-removal-from-gate

器件型号:UCC2895

你好

我将 UCC2895DW 用于直流/直流

随着负载增加、栅极上会出现干扰。

Yello:Q15Vgs (高侧)

粉色:Q15Ids (高侧)

蓝色:Q19Vgs (低侧)

绿色:Q19Ids (低侧)

我附加了原理图文件。

e2e.ti.com/.../SW-FET.PDFe2e.ti.com/.../PWM-IC.PDF

IXFH170N10P 更改为 IFXH170N25X3。

您能否提供消除上述干扰的解决方案?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好路易

    您使用的是 IXYS 栅极驱动器、因此我无法对它们进行评论、只是说快速查看它们的数据表表明您正在正确使用它们、但我建议您直接与 IXYS 联系以确认这一点。

    栅极上升时间看起来很长-驱动器应该能够以比这快得多的速度为栅极充电-您应该检查您正在使用的栅极驱动器电阻器的值。 您还应将栅极驱动器输出的波形与栅极的波形进行比较、以查看栅极驱动器还是电阻器是导致问题的原因。

    高频振荡几乎肯定是由于功率级和驱动器的布局问题造成的。 请检查布局、尤其是接地连接。 您应与 IXYS 联系以获得他们的建议。

    您应该检查 UCC2895的输出波形-我关于接地的评论也适用于 UCC2895周围的电路。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    感谢您的支持。

    还有一个问题、

    是否有 UCC2895的副作用列表?

    如果您有、请向我提供。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道 UCC2895的任何特定副作用列表、但产品页面的"技术文档"选项卡上还有几个附加文档- http://www.ti.com/product/UCC2895/technicaldocuments

    我很乐意回答您可能遇到的任何具体问题。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有听到您的反馈、所以我要关闭这个帖子。 如果您有进一步的问题、您可以打开新帖子或链接帖子。

    此致

    Colin