This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:如何提高轻负载功耗?

Guru**** 2766375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879313/ucc3895-how-to-improve-light-load-power-consumption

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895

大家好、

请在以下两个有关 UCC3895的问题上提供帮助:

1.当输出为空载时、IC 必须采用何种机制来降低输入功率损耗?
此 IC 用于960W 电源。 当不使用负载时、输入功率超过50W。

 2. IC 引脚13和14或引脚17和18同时将 Q5 Q6 MOSFET 推送到脉冲变压器、如何防止两个 MOSFET 同时导通?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好、 专家明天会回来。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    我很高兴听到您关于 UCC3895的问题。 我希望 下面的答案 能  为 您提供帮助。

    A1: A、我不确定您是否在第二侧使用同步整流器(SR) MOSFET。 如果使用 SR、则可以在空载条件下禁用 SR 驱动   器、以减少占空比、从而提高空载条件下的效率。

         B、  在无负载的情况下很难实现 ZVS、 您可以 增加 变压器 初级侧的磁感应值以降低开关损耗。

    A2: UCC2895中有2个引脚、DELAB 和 DELCD、 可 对 OUTA 和 OUTB 切换之间的死区时间进行编程。 它可以防止两个 MOSFET 同时导通。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    由于我们通过电子邮件讨论您的问题、我将关闭此主题。

    谢谢