This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:SPICE 模型

Guru**** 2811155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS61099, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880277/lm27761-spice-model

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: TPS61099TINA-TI

我需要 TPS61099和 LM27761的 SPICE 模型。

如何创建这两个器件以用于 TINA-TI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LM27761、加密模型可在我们的网站上找到。 (https://www.ti.com/product/LM27761/toolssoftware)。  

    要提供未加密版本、我们需要与客户签订 NDA。  

    对于 TINA-TI 模型、需要2周以上的时间。 您能否确认您仍然需要它、以便我可以提出申请?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请发送 SPICE 模型以在 TINA-TI 中使用

    LM27761、也适用于 TPS61099。

    我不会使用加密模型、因为这些模型在我的仿真工具中不起作用。

    如果您向我发送了在 TINA-TI 中有效的文件、我可以使用您的 TINA-TI 工具。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    感谢您选择 TPS61099。

    TPS61099提供 Webench、您可以按照以下培训将仿真转移到 TINA 模型中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的链接给了我一个错误

    “我们似乎遇到了一些阻力。  (抱歉,找不到您要查找的页面。)”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      从 Webench 工具导出用于 LM27761的 TINA -TI。 请告诉我它是否适用于 LM27761

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您可以进行所需的仿真。 我现在将关闭此帖子、如果您有任何问题、请随意重新打开此帖子。

    此致、

    Febin