This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:CS 1.18V 是否由于增加了斜率补偿而增加?

Guru**** 2563250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875521/ucc28950-is-cs-1-18v-increased-due-to-added-slope-compensation

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

以下是的测试波形

黄色= VCT =电流感测= CS

蓝色= COMP

 

  1. (COMP)- CS 为1.18V。  是否由于增加了斜率补偿而增加了1.18V 电压?

 

  1. 导通时间为3.8us。   如果由于斜率补偿而增加1.18V、则补偿为1.68V/3.8us = 0.3V/us。  正确吗?

 

  1. 斜率补偿公式和图表是否适用于所有差分开关频率(请参阅下面的副本)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    如您所述、斜率补偿斜坡将添加到 CS 信号中、但应用了850mV 偏移、从而将 CS 和 COMP 之间的差值从1.18V 降低到330mV。  然后、斜率补偿斜坡将约为330mV/4us (根据上图估算)或约82mV/us、这意味着斜率补偿电阻约为55k (根据图估算)

    图37和公式对所有开关频率都有效-它们给出了补偿斜坡的斜率、斜坡的幅度将取决于开关频率。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的回答。

    斜率直流失调电压是正还是负?

    当电流感应电压 VSS = 0时、正向偏移为850mV。  Vramp 或 Vcomp 将为850mV。  是这样吗?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    当电流感测电压 VSS=0时、q/表示850mV 正失调电压。  Vramp 或 Vcomp 将为850mV。  是这样吗?

    a/几乎正确。 PWM 比较器反相输入将偏移+850mV、斜率补偿斜坡将添加到其中、波形将为梯形波形波形。 Vcomp 是一个独立变量、其电平由误差放大器设置、因此 COMP 将获取保持误差为零所需的任何电压。 零电流意味着 COMP = 850mV 或更低。 实际上、UCC28950将在低电流下以突发模式运行。

    BTW:我建议您改用 UCC28951器件、它是 UCC28950 100%兼容的降压替代器件、但在高占空比、电流限制条件下工作效果更好。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Lauren

    我认为我已回答了您的问题-如果您有进一步的问题、您可以打开新帖子或打开链接帖子。

    此致

    Colin