主题中讨论的其他器件: UCC28951
以下是的测试波形
黄色= VCT =电流感测= CS
蓝色= COMP
- (COMP)- CS 为1.18V。 是否由于增加了斜率补偿而增加了1.18V 电压?
- 导通时间为3.8us。 如果由于斜率补偿而增加1.18V、则补偿为1.68V/3.8us = 0.3V/us。 正确吗?
- 斜率补偿公式和图表是否适用于所有差分开关频率(请参阅下面的副本)?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是的测试波形
黄色= VCT =电流感测= CS
蓝色= COMP
你(们)好、Lauren
当电流感测电压 VSS=0时、q/表示850mV 正失调电压。 Vramp 或 Vcomp 将为850mV。 是这样吗?
a/几乎正确。 PWM 比较器反相输入将偏移+850mV、斜率补偿斜坡将添加到其中、波形将为梯形波形波形。 Vcomp 是一个独立变量、其电平由误差放大器设置、因此 COMP 将获取保持误差为零所需的任何电压。 零电流意味着 COMP = 850mV 或更低。 实际上、UCC28950将在低电流下以突发模式运行。
BTW:我建议您改用 UCC28951器件、它是 UCC28950 100%兼容的降压替代器件、但在高占空比、电流限制条件下工作效果更好。
此致
Colin