This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:从 BQ27220监测计读取例程接收到的读数突变。

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882904/bq27220-abrupt-change-in-reading-received-from-the-bq27220-gauge-read-routine

器件型号:BQ27220

您好!

我已经为器件创建了用于电池监控(请查找附件)的黄金映像、该映像应该能够长时间工作并具有电池百分比功能。 在测试时、我注意到我从配置的电量监测计获得的电池百分比读数在我监控的一个示例中下降了很多值、从24%下降到7%。

请您能帮我解决我的问题、以及我如何纠正。

以下是我的器件每5分钟从监测计读取的读数。

[2020-02-19 10:37:23.527][i]量表读取成功:24% 3610mV 0mA  23C
[2020-02-19 10:42:23.183][i]监测计读取成功:7%  3609mV -5  mA 23C
[2020-02-19 10:47:23.235][i]量表读取成功:7%  3609mV -5  mA 22C
[2020-02-19 10:52:23.280][i]量表读取成功:7%  3609mV -6  mA 22C
[2020-02-19 10:57:23.327][i]量表读取成功:7%  3595mV -394mA 22C

[所附文件带有.fs 扩展名、为了上传、我将其更改为.zip。 请根据您的喜好更改分机号]

此致、

否。

e2e.ti.com/.../0220_5F00_0_5F00_03_2D00_bq27220_5F00_golden_5F00_image_5F00_after_5F00_3percent.gm.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    您能否提供 bqSutdio 日志文件?  谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我无法将监测计与 EVM 板连接以监测电池消耗、因为监测计已是我的器件的一部分、我现在无法连接它。  

    为了更清楚地了解这种情况,我还能做些什么吗?

    电池百分比在电压没有类似下降的情况下会大幅下降。

    此致、

    否。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这个问题上有什么发展?

    我有一个从 BQ Studio 为同一器件创建的日志文件。 我不确定这是否是你要求的。 请看一下并告诉我。

    此致、

    否。

    e2e.ti.com/.../discharge_5F00_logs_5F00_battery_5F00_pack_5F00_after_5F00_3percent.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darpan、

    您显示的是 CEDV 监测计的正常行为。 当您有高电流进入并达到 EDV2时、我们将始终跳转到7% SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    是的、当我监控器件日志时、我确实注意到在该时间间隔内有很多进程处于开启状态、并且可能会从电池中使用大量电流、并且电压必须瞬间降至 CEDV 值、 但随后电压稳定。  

    如果在此情况下重置电量监测计、它应该会再次为我们提供正确的读数、对吧? 这样做是否有任何伤害?

    或者、如果我们将 CEDV 值设置得非常低、会导致问题吗?

    此致、

    Darpan。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darpan、

    您可以将其设置为仅在 EDV 模式下、而不是 CEDV 模式下。 CEDV 模式意味着根据您的终止电压和日志文件计算 EDV2。 您可以将 EDV0设置为低电平。 这可能会有所帮助、但一般来说、这是基于 EDV 的监测计的"同步"点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供有关以下参数的更多详细信息:

    EDV 0保持时间、 EDV 1保持时间、EDV 2保持时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持时间控制测得的电池电压必须低于 EDVx 阈值的时间、以便监测计做出反应(例如、调整 SOC)。 默认情况下为<= 1秒。

    这是为了处理不会导致系统问题(例如欠压)但并不表示实际容量下降的短电流尖峰。