This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:由于 Vin 波动、Vout 大约为

Guru**** 2524250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880347/tps62745-about-vout-due-to-fluctuation-of-vin

器件型号:TPS62745

你(们)好。

我想知道 TPS62745。

VIN 在我客户的情况下波动。

当 Vin 波动时、输出将发生变化。

您能告诉我为什么会发生这种情况?

输入电压:5V,输出电压:3.3V

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    我无法从您的局部波形中得出任何结果。  您能显示整个波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    将近一个月没有得到任何答复。  我将继续并关闭该线程。  您可以随时重新打开它。