尊敬的团队:
很高兴与您联系、我收到了一个 LP55231、客户研发部出现了症状
所有流程如下所示、
1.开启芯片(寄存器01h 位[6])
2.打开电荷泵(寄存器36h 位[4:3])
3.将 PWM 设置为255 (寄存器16-1B)到11111111
将175处的电流(寄存器26-2B)设置为10101111
将 PWM 设置为0 (寄存器16-1B)至00000000、或将电流设置为0 (寄存器26-2B)至00000000。
当我逐个将寄存器16-1B 或26-2B 设置为0时、LED 始终熄灭。 此时我仍可以读取寄存器设置、但 LED 不能通过设置寄存器4或5、寄存器16-1B 和寄存器26-2B 打开、直到重新打开电源。
您是否有任何建议让我们在发生 LED 熄灭时检查 IC 的状态?
原理图如下所示、我们对一个 LED 使用3CH。 在我们的系统中、总共有2个 LP55231和5个 LED。
谢谢。
Kane