This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2670:反相降压/升压:如何启用和禁用

Guru**** 2522530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876131/lm2670-inverting-buck-boost-how-to-enable-and-disable

器件型号:LM2670

您好!  

我在降压/升压配置中成功使用了 LM2670X-ADJ IC。  下面随附了原理图。  我需要能够启用和禁用此 IC。  我该怎么做?  

下面还给出了数据表摘录。 它显示开/关引脚可设置为0.8V 至2V 以打开器件。  同样、GND 和0.8V 之间的电压将关闭器件。

您能否告知我需要哪些电压来设置开/关引脚以启用或禁用反向降压升压?  当前的实现方式是将该引脚悬空(引脚7)。  可以对引脚7应用什么级别来启用和禁用此器件?

D/S 部分如下所示:

非常感谢、

Jorge Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    我建议阅读此 TI 应用手册 、以解决您的问题。 谢谢!

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的链接、这是一个非常好的链接、但这没有回答我的问题或解决我的问题。

    我需要知道我需要在引脚7上施加什么电压才能将其关闭。  此拓扑为24V 至-15V 反向降压/升压拓扑。  请参阅我发布的图片。

    更多背景信息:我在引脚7上使用了-15V 台式电源、但芯片未关闭。  这是预期的吗?   

    扼要重述:

    在采用24至-15V IBB 拓扑的情况下、引脚7上的电压会关闭器件?

    2.我在引脚7上施加了-15V 电压、并希望器件关闭、这是预期吗?  

    谢谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    我认为您不会直接向引脚7施加-15V 电压来关闭器件。 因为 VOUT 将变为零、并且您仍在为 EN 引脚提供负电压、该引脚可以打开 IC 内部的 ESD 二极管。 我强烈建议在引脚7上部署电平转换器电路、正如 我之前提到过的 TI 应用手册第7.2节所述。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我能够在 Frank De Stasi 的应用手册中使用电平转换器电路的修改版本来成功启用和禁用 LM2670 (图9)。  

    这样做的关键在于开/关引脚7不能看到相对于-15V 的高于6V、否则该器件在开启时会发生故障。 这实际上在第7.3.7节的 D/S 第11页中。  

    因此、对于该应用、引脚7需要具有相对于-15的-15至-14.2的任何值才能关断(换句话说、相对于最大负电压大约为800mV)。  要导通、该器件需要看到相对于-15的-12V 和-9V 之间的电压(最大负电压为6V)。  

    我变通了这些值、这样、在我的应用中、当我向引脚7施加最负的电压时、我会关闭 LM2670。 相反、当我施加比最高负电压高2.75V 的电压时、打开器件。  

    因此、如果器件处于开启和调节状态、我会施加相对于-15V 输出的-15V 电压来将其关闭。  如果希望开启 I、则施加分压电压、该分压电压会产生大约 2.75V 的相对零伏电压以将其打开(在本例中、稳压器的输出关闭且为零伏)、 最后、我使用一个分压器、该电压增长至4V、低于 D/S 上显示的6V 限制

    示波器截图显示了详细信息、而电路显示了我使用的电平转换器。  需要注意的是、FET 的栅极可以承受+24V 和-15V 的摆幅。 为此、我从二极管 INC DMP510DL-7中选择了 一个能够在栅极承受+/-30V 电压的 PMOS。  两个 FET 都需要承受24V 至39V 的 BVDSS。  我选择的 FET 的 BVDSS 额定值为50V PMOS 和60V NMOS。  我使用的电阻比为80K 至10K。

    谢谢、非常感谢、

    豪尔赫

    Ckt:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    好消息、您可以让它正常工作。 如果您有更多问题、请告诉我。  

    否则、如果您认为问题已完全解决、请关闭该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    让我向您询问同步引脚(引脚5)的相关信息。  可能该引脚也需要电平转换、但我使用电容移除直流电、仅将交流电传递到 SYNC 引脚。  您是否发现此问题有任何问题?  我松开了时钟角的清晰度、即280kHz、您是否预见到这会有问题?

    非常感谢、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    您必须在反相降压/升压应用中使用电平转换电路进行同步。 IC 的性能更加可靠、并且在检测低电平和高电平 SYNC 引脚时不会出现任何问题。 希望这对您有所帮助!

    如果您认为您的问题已完全解决、请关闭该主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  这可以解决我的问题。  再次感谢。