This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:FC1和 FC2访问出现问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881647/tlc59581-problem-with-fc1-and-fc2-access

器件型号:TLC59581

您好!

我有两个采用菊花链配置的 TLC59581芯片。 时钟和数据信号由 FPGA 构成。 SCLK 频率为2MHz、GCLK 为4MHz、SIN 线路上的数据在 SCLK 上升前的150ns 前被设置。

我可以将 GS 数据正确移入两个 TLC59581芯片的存储器组中。 使用以下序列:

  • 移位链中第二个芯片的48位 GS 数据以及48个 SCLK 脉冲
  • 移动第一个芯片的另外48位 GS 数据、以及另外48个 SCLK 脉冲
  • 将 LAT 置为有效并发出1个 SCLK 脉冲、然后将 LAT 置为无效-这会发出 WRTGS 命令
  • 重复上述步骤15次、以填充一行存储器组
  • 重复 N 次以填充更多存储器组行
  • 将 LAT 置为有效并发出3个 SCLK 脉冲、然后将 LAT 置为无效-这将使 VSYNC 命令生效

持续提供 GCLK。 在 VSYNC 命令之后、两个 TLC59581根据发送的 GS 数据模式驱动其 LED、这使我认为正在正确访问 TLC59581芯片内的48位通用移位寄存器。

但是、我似乎无法写入 FC1和 FC2寄存器。 使用的过程与 GS 数据模式传输几乎相似:

  • 将 LAT 置为有效并发出15个 SCLK 脉冲、然后将 LAT 置为无效-这将发出 FCWRTEN 命令
  • 移位48位 FC 数据、前4位对于 FC1为"1001"、对于 FC2为"0110"、以及48个 SCLK 脉冲
  • 将 LAT 置为有效并发出5个 SCLK 脉冲、然后将 LAT 置为无效-这会发出 WRTFC 命令

编辑。 我附加了 FCWRTEN 的捕捉、然后是所有零的 WRTFC1。

目前无法读回 FC1和 FC2内容、因此我将使用 FC1和 FC2值来改变 LED 的亮度和扫描模式。 例如、发送的 FC1值除'1001'位47-44之外均为零、我希望将 BC 和 CCR、CCG、CCB 降至零、从而有效地消隐显示屏。 但这种情况并未发生。

我还对 FC2寄存器的位数据说为44 (43..0)稍微感到困惑、请参阅表7。  SLVA744数据表中的 FC2寄存器位分配、日期为2016年1月。 图6显示的情况不会亮起。 通用移位寄存器和数据锁存配置、其中提到了从通用移位寄存器锁存到 FC2的17位、以及 表3。 WRTFC/FCWRTEN 命令说明、其中还提到17位:

"如果‘公共移位寄存器第47–44位接收到0110b’,则公共移位寄存器中的低17位将被复制到 FC2寄存器中"

期待收到任何意见和建议。

此致、
Tim

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我明天不在办公室、很快就会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    将 FC1或 FC2写入一个芯片而不是菊花链会怎么样? 您可以尝试将 FC1发送到芯片1、我们将根据您的反馈帮助确定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。 我将尝试在一个芯片配置中访问 FC1和 FC2并报告。

    您是否认为菊花链配置可能有所不同?

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已更新 FPGA 代码、仅支持1个芯片。 行为相同、LED 不会消隐。 请查看屏幕截图。

    我认为这应该是 FCWRTEN 命令(在1 LAT 期间上升15个 SCLK 边沿)、然后是 WRTFC1命令(数据位47..44等于'1001'、在1 LAT 期间上升5个 SCLK 边沿):

    2. FCWRTEN 的特写和 FC1数据传输的开始:

    FC1数据传输结束:

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    请让 LAT 从第43个 SCLK 的负下降沿到第48个 SCLK 处于高电平、而不是在波形中增加5个 SCLK。 请执行以下操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您的提示。 我会在我尝试过这个后很快回来的。

    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    谢谢你。 现在一切都按预期工作。


    此致

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    好消息!