您好!
我很快就回来了、有人能不能建议连接电池单元的顺序以及一些测试点、我应该检查这些测试点以确保周围电路正常并正确焊接。 大多数情况下、我害怕二极管和类似的东西。 是否有可用于启动电路板的测试点指南? 可能会制作好的应用手册。
谢谢、
Erik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Erik、
首先连接 VSS、然后从下往上连接每个电池是最好的、并且应该是安全的。 您可以在连接电池时测量 VCX 输入端的电压、以确保器件上的电压正确。 本应用手册的第10节更详细地介绍了电池连接注意事项: http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 在电池连接后、器件将在 TS1引脚上以上升电压启动-此时、您应该会看到 REGOUT 引脚电压开启。 您还应检查 VC5X、VC10X、CAP1、CAP2、CAP3、 以确保一切都符合预期。
此致、
Matt
只是想验证 REGOUT 是否为0V、直到我切换该引导引脚、这是正确的吗? 我担心我的微控制器将启动、如果 BQ76940仍处于运输模式、我会尝试读取 BQ76940并检测 I2C 错误。 在通过 I2C 开始读取之前、当 REGOUT 电源接通时、我应该施加哪种延迟? 10毫秒是否正常?
在我建立电池连接之前、反向为 REGOUT 编程微控制器供电是否存在任何问题? 还是应该等到电池组完全连接后再进行编程?
Erik
您好、Matt、
今天我离开了电路板、回家时我注意到 SCL 被拉低、我的微控制器无法与器件通信。 断开电池组并重新连接后、SCL 正常。 您是否知道 bq76940为什么会将 SCL 线路永久拉低的任何原因? 我希望有一个复位引脚、这样我就可以复位控制器。 我现在有点担心...
更新1:警报引脚在大多数时间似乎处于高电平、清除状态寄存器不会清除故障。 我想这个芯片损坏了、我会尝试更换它。
遗憾的是、我需要使用连接器将电池组持续应用到芯片上、因此我无法保证首先出现哪些电池。 我在电路周围有很多 TVS /齐纳二极管以提供保护、但您认为定序故障会损坏芯片吗?
更新2:我用新的 bq76940替换了 bq76940。 从电池1构建到电池12后、我再次得到 SCL 低电平问题。 然后、将连接器发出并重新插入后、解决了该问题。 但我注意到、从上电到 I2C 启动没有延迟。 因此、我尝试在 BQ76940准备就绪之前与它进行通信、但我不希望它无限期地使 SCL 下降、而只是期望一个 NACK。 此外、我仍然看到、由于外部 MOSFET 的栅极驱动电压(0.4V)较低、因此电池1无法正常平衡。 因此、我认为这些问题更像是设计问题、而不是损坏的部件问题。
Erik
最新原理图:
您好 Erik、
很遗憾听到您看到的问题。 SCL 不应由 BQ76940驱动、因为它是从器件。 您确定 MCU 未将此驱动为低电平吗? 当 ALERT 引脚被驱动为高电平时、您是否在状态寄存器中看到任何故障? 您可能还需要清除导致警报引脚变为高电平的故障条件。
我将浏览原理图并查找任何潜在问题。 同时、如果您还没有关于随机电池连接 的信息、不妨查看本应用手册的第10节:http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf
此致、
Matt
好的、我想我认为从器件可能将 SCL 线路保持在低电平、因为一些从器件会将其用于时钟扩展。 我将看到我是否可以仅隔离微控制器。 是的、我可以在 ALERT 引脚变为高电平后清除故障、但在一些情况下、清除故障没有效果、ALERT 引脚保持高电平。
感谢 Random Cell 文档、我看到以下句子:
如果 VC0输入未连接到电池、则可以将其拉至高电压。 虽然在有限的测试中未观察到 TI 在这种情况下会造成损坏、但建议至少在电池连接期间将电池1输入的底部连接到电路板上的 VSS。
因此、我假设可能会损坏 VC0。 我看到的0.4V 电压似乎可能是内部体二极管、例如内部存在一个电阻短路到更高的电压、因此您会得到这种二极管压降、该压降会上拉到另一个电压。 但不幸的是、我们无法直接访问 VC0引脚来连接电池-在连接过程中、我需要更新原理图并使用跳线或其他东西。
编辑1:第二个想法是、如果将 VC0输入连接到电池、电池1将放电。 我不确定我是否理解此建议。
您好、Matt、
我构建了一个新电路板、这次没有进行电池随机连接。 我观察到电芯1现在运行正常。 因此、我认为不建议在我的设置中使用随机电池连接、因为我测试的两个器件中的 VC0都损坏了。 我不确定这是因为我使用的是 NMOS 平衡晶体管(与 TI 通常使用的 PMOS 相比)还是什么、但我现在有一条前进的路径。
感谢您的帮助、我认为从硬件角度来看、所有内容都已充分调试、现在我只是在改进固件。
Erik