This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:LM5041软启动关闭问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884093/lm5041-lm5041-soft-start-shut-down-issue

器件型号:LM5041

尊敬的 TI 团队:

 我们在 LM5041 控制器中面临软启动关断问题,该项目 基于 LM5041电流馈送推挽转换器应用电路。 输入电压为16V 至40V,输出电压为3.3V/50A

在关断时、COMP 下降。 VCC、UVLO、CS 引脚所观察到的时间。 所有结果均正常。 观察结果:VIN:16V、Vcc 高于11V、UVLO 高于2.5V、CS 引脚低于0.5V。  

附加了所有参考波形。 请分享 shutdown.e2e.ti.com/.../Waveform1.xlsx 的原因

此致、

Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kubendran、

    包括 VCC 欠压、线路欠压或二级电流限制在内的故障将禁用输出驱动器并使软启动电容器放电。  

    如果 CS 引脚上的电压超过0.6V、器件将对软启动电容器完全放电。  当故障条件不再存在时、软启动序列将再次开始。 CS 引脚 对噪声非常敏感。

    在所提供的波形中、CS 引脚上有很多噪声、这些噪声已经超过0.6V。 请确保您在进行测量时直接将极短的接地连接到控制器的接地引脚、并在有问题的引脚上使用探针尖端。  让我们看看它是测量噪声还是系统噪声?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    关断时  、为您的基准连接 CS 引脚和转换器输出电压波形。 一些测量错误是由于在 PCB 区域中进行探头访问而导致的。已发送到邮件 ID 的原理图的其余波形参考。 请回复。

    此致、

    Kubendrane2e.ti.com/.../Waveform-CS-pinOut_2E00__2E00__2E00_.xlsxn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我正在等待您的回复。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我们将设计参考用作 LM5041应用电路。 我们需要 TI 的技术支持。  同步降压栅极脉冲频率抖动问题。 我们的所有波形都无法在 e2e 论坛中共享。 因此、请离线支持以解决我们的技术问题。

    我们期待您及时提供支持。

    此致、

    Kubendran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kubendran、您好、很抱歉由于我的商务旅行而延误、我将继续通过电子邮件为您提供支持。 谢谢你。  ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您立即回复邮件。 请继续提供这种支持。

    此致、

    Kubendran