This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420:不在低温下启动

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876471/tps5420-does-not-start-at-low-temperature

器件型号:

下午好!
芯片在温度低于大约20-15摄氏度时不会启动。 在预热后、它开始工作并稳定工作。 焊接过程中过热会影响这一点吗?

P.S.  

典型电路、从12伏降至5伏。
电感 μH μ H。 当发生故障时、电压约为1.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电感 μH 10 μ H 的情况下具有启动和稳定运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN[报价用户="Yuri Tretyakov"]提供了启动和稳定的操作

    器件型号: TPS5420

    下午好!
    芯片在温度低于大约20-15摄氏度时不会启动。 在预热后、它开始工作并稳定工作。 焊接过程中过热会影响这一点吗?

    P.S.  

    典型电路、从12伏降至5伏。
    电感 μH μ H。 当发生故障时、电压约为1.7V

    [/μH ]低于10 μ m 的电感

    在电感 μH 10 μ H 的情况下具有启动和稳定运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuri、您好!

    我不太理解这里的问题、使用10uH 电感器部件时、看起来可以正常启动、您可以解决问题。 是真的吗?

     此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好!  

    这是一个临时解决方案,我认为这是不对的。
    µH µH 表、电感应为33 μ H、如果我们在 Webench 中计算、则为22 μ H。
    安装这些电感后、当空气温度低于15摄氏度时、微电路不会启动。 如果加热芯片、则它开始工作。
    主要问题是、这是否是焊接芯片时过热的后果?

    此致、

    Yuri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好!  

    我想我理解电路运行不稳定的原因。 我放置了一个二极管 BYG22、而不是 B340。
    请确认我的猜测是正确的。