This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:这是否用于先前符合 DO-254或 DO-178的设计并经过认证?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD9090, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881922/ucd90160-has-this-been-used-in-a-prior-do-254-or-do-178-compliant-design-and-certified

器件型号:UCD90160
主题中讨论的其他器件: UCD9090UCD9090A

我有兴趣在空中应用中使用 UCD90160器件。  为了获得认证合规性、所有可编程器件必须显示符合 DO-254 (用于 PLD 开发)或 DO-178 (用于软件开发)的开发合规性。  您是否了解任何之前在空中应用中使用 UCD90XXX 器件的情况、以及如何实现认证合规性?  作为参考、有人询问了有关 UCD9090器件的类似支持问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     UCD90xxx 序列发生器上没有 DO178或 DO-254认证。

    UCD90xxx 已由  具有机载应用  程序的公司购买、但不清楚它们是否为机载应用程序。 我们可以检查并返回给您、但请允许我们有更多时间获取此类信息。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们确实在机载应用中使用了几个 UCD90xxx 序列发生器。 以下是我们的客户之一(UCD9090A)提供的信息

    DO-178聚焦系统软件。 由于 UCD9090A 可用作状态机,因此它本身不需要此标准。

     

    DO-254是另一个完整的器件、它是一组文档、可帮助支持系统认证中的器件。 由于飞行控制系统具有较高的安全关键性级别、 因此需要大量证据来证明 该器件的使用安全。 这包括安全系统 时基故障率、现有市场的质量和可靠性反馈以及客户自己的内部器件测试和表征方面的任何历史用途。

     

    您可以从下方获取 UCD90160的时基故障率。

    http://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?OPN=UCD90160RGCR&CPN=&partNumber=UCD90160RGC#resultstable

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请在此处回复。

    此致

    Yihe