This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:即使在电池完全放电的情况下、BQ40Z50-R2 RSOC 也会持续100%

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884143/bq40z50-r2-bq40z50-r2-rsoc-constantly-at-100-even-with-fully-discharged-batteries

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRA0BQ40Z50

通过重新安装从 GPCRA0工具返回的固件、CHEMID 和 gg 文件、我能够清除 CUV 和 CUVC 警报。 但是、我现在遇到了另一个问题、充电周期会因为 OC 警报触发而终止。 我认为这是因为即使在电池完全放电的情况下、我的 RSOC 指示也会持续保持100%。 我不知道为什么会发生这种情况。 我按照"BQ40Z50设置和投入生产"视频中的说明操作、我相信我的所有应用设置都是正确的。 我已经附上了一份我从 GPCRA0工具返回的 gg 文件副本、并附上了一份简短的日志、其中显示充电周期在启动后仅3分钟就会终止;这是在电池完全放电的情况下完成的。

谢谢、

Jose Salazare2e.ti.com/.../8371.gg_5F00_out.csve2e.ti.com/.../Charge-Test-2_2D00_26-2000-hrs.log.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    让我检查您的文件、看看您的配置是否有问题。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、您是否有机会查看我上传的日志和 gg 文件? 我的理解是、RSOC=RM/FCC、但查看设置中的寄存器、RM 和 FCC 均为0、我不理解原因。

    希望很快能收到您的回复。

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、我也忘记了问我从 GPCRA0工具返回的 gg 文件为什么表明我们的电池的 Qmax 为12000mAh、并且我们的电池的额定电流为10000mAh。 我预计+/- 5%的差异、但不会达到20%。

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我看了您的 gg 文件。  

    我看到您将 Cell Count 设置为2个单元格。 设计电压设置为8400mV、这对我来说似乎有点高。   

    大多数锂离子电池的平均电压为3.6V 至3.8V、可在电池 数据表或标签上指定。 设计电压=(串联电池数) x 平均电池电压。

    此外、术语电压设置为9000mV、这对我来说是没有意义的。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好、感谢您的回复。 我正在按照您的建议从头开始 CHEMID 的整个过程、我无法让电池充电、因为我假设 OC 警报被触发。 这是我从一开始就遇到的一个问题、我能够为完整的充电和放电周期生成日志的唯一方法是绕过 FET。

    我遵循的流程是:为 R2 V2.08重新加载固件、遵循 TI 为 CHEMID 日志准备监测计的说明、启用监测计、充电电流从2000mA 开始。 但是、充电会在几分钟后停止、并伴有 OC 报警。 通过查看寄存器、我可以看到 RSOC 为100%(电池完全放电)、剩余电量为0、完全充电电量为0。 我不太理解为什么这些值为100、0和0。 我假设这是使用测量仪表上的一些默认值、我更改了 CHEMID 日志的建议设置、如下所示:

    DA 配置- 2节电池、不可拆卸电池组、禁用睡眠。

    FET 选项-充电 FET = 1、预充电 FET = 0

    温度启用-启用内部 TS、TS1和 TS2

    温度模式内部 TS = 1、TS1和 TS2 = 0

    CUV 阈值= 2650mV (电池数据表调用2750mV)

    COV 阈值= 4350mV (电池数据表调用4250mV)

    预充电电流= 100mA

    预充电启动电压= 2750mV

    有效更新电压= 3000mV

    充电器存在阈值= 3000mV

    设计容量= 10000mAh (根据电池数据表)、8400 CWH、8400mV

    终止放电(TD)= 3000mV

    终止电荷(TC)= 4200mV

    我附加了一个包含测试结果和日志的简短 gg 文件。 此外、还随附了我们所使用的电池的数据表。

    谢谢、

    Josee2e.ti.com/.../ADDC_5F00_Bat_5F00_Log-3_2D00_2_2D00_2020.log.csve2e.ti.com/.../ADDC_5F00_Bat_5F00_Test-3_2D00_2_2D00_2020.gg.csve2e.ti.com/.../NCM_2D00_10059156_2D00_5C_5F00_BATTERY-SPECS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jose

       我发现您的终止电压仍设置为9000mV、我认为这可能会导致0容量和 FCC

    "电量监测"、"IT Cfg"、"术语电压"、"9000"、"mV"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2S 电池、这是否应为6000mV?

    谢谢、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    它应基于您的应用和系统空电压。 通常、对于2S 电池组、6伏是正常的。

    确保您正在阅读有关配置的 TRM 和 EVM 用户指南。 这可能会解决您看到的一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Andy、我终于完成了 CHEMID 测试、问题是在这个过程中启用了 IT 监测计、我猜我不应该这么做、没有任何培训文档和视频提到这一点。 我现在正在尝试完成学习过程、一切似乎都按计划进行、更新状态确实从00更改为04、05、06和 0e; 但是、当我将文件上传到 GPC 工具时、我不断收到计算错误、消息如下:

    错误:计算未成功、但未确定具体原因。
           请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
           已通知支助人员

    我不知道日志文件、gg 文件或配置文件是否有错误。 配置文件非常简单、我认为我得到了正确的配置、但我不会对其他两个文件提出起诉。 请帮帮我。

    我已将我提交给 GPC 工具的 zip 文件附加到该工具中。

    谢谢、

    Josee2e.ti.com/.../ADDC_5F00_Bat_5F00_GGFiles_5F00_3_2D00_9_2D00_2020.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jose

       通过删除第一个放电阶段的数据、我获得了成功、请找到您 informatione2e.ti.com/.../sysrate_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel_2D00_report.zip 的附加文件

    e2e.ti.com/.../sysrate_5F00_rel_5F00_dis_5F00_rel.zip