This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:典型特性

Guru**** 2508835 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI, TLV431A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883212/tl431-typical-characteristics

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TLV431A

大家好、

 

请您分享下面的数字吗?

 

  1. TLV431AIDBV
  2. IIA = 1.0mA
  3. ℃℃:-30 ̊ C - 70 ̊ C

 

       -图1:条件1、2

-       图2:条件1、2

-       图3、4:条件1、3

 

 

我理解 TL431LI 的数据表显示了上述数字、但客户需要 TL431A 的数字。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    您能否确认您是否需要 TLV431A 或 TL431A?

    您不能使用 TL431LI 是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    需要 TL431A。

    TL431A 已被批准为 AVL、但 TL431LI 尚未批准、因此需要进行一些评估、但没有足够的时间进行评估。

    因此、此时、客户将使用 TL431A

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否需要特定的 OPN 或任何 TL431A 是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    请向我们提供 TL431AIDBVR 的数据。

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我已经订购了该 OPN。 我可以在2周内获得数据。 我预计发货时间为1周、测试时间为1周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我已收到这些器件、并将立即开始测试。 我应该在本周结束前取得成果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是典型 ATL431AIDBVR 的图

    图1.

    图2.

    图3.

    图4.