This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:SPICE 模型问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875326/lm66100-spice-model-issue

器件型号:LM66100

您好!

有人能否向我解释为什么 IC 仅在第一个脉冲时闭合 MOSFET? 它应在何时关闭

VIN-Vout >250mV 正确吗?

如果您在第2个脉冲上测量、则会出现500mV 的电压、因此这意味着 MOSFET 不会闭合、并且 st 引脚也会保持低电平。

如果我将负载更改为7.2OHm、则它似乎正常工作

谢谢你

e2e.ti.com/.../LM66100_5F00_TRANS-24012019.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我将与建模团队就此问题进行咨询、并与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我认为您看到的问题是 SPICE 模型存在问题。 我将向适当的团队报告并进行修复。

    您的理解是正确的。 这里需要注意的一点是、当 CE 引脚比 VIN 引脚低250mV 时、器件将打开、因此如果在这种情况下该模型未打开、则该模型似乎有一些上升现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    您能在新车型上市时通过电话联系我吗?