请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 您好!
有人能否向我解释为什么 IC 仅在第一个脉冲时闭合 MOSFET? 它应在何时关闭
VIN-Vout >250mV 正确吗?
如果您在第2个脉冲上测量、则会出现500mV 的电压、因此这意味着 MOSFET 不会闭合、并且 st 引脚也会保持低电平。
如果我将负载更改为7.2OHm、则它似乎正常工作
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有人能否向我解释为什么 IC 仅在第一个脉冲时闭合 MOSFET? 它应在何时关闭
VIN-Vout >250mV 正确吗?
如果您在第2个脉冲上测量、则会出现500mV 的电压、因此这意味着 MOSFET 不会闭合、并且 st 引脚也会保持低电平。
如果我将负载更改为7.2OHm、则它似乎正常工作
谢谢你