This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:充电问题

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873108/bq24725a-a-charge-problem

器件型号:BQ24725A

你(们)好

     现在有一个问题。 使用 BQ24725A 为电池充电是正常的、可以正常充电、但稍后充电将停止、电流将直接下降。 我在3节和4节电池上测试了这种现象。 我将3S 电池的电压设置为16.8伏、将电流设置为2A。 当我使用该命令再次打开充电使能时、它开始再次充电、并且我的电池未充满电。 我读取的寄存器充电电流和充电电压均为0、但使能端仍然开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否禁用了看门狗计时器?  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       是的、我关闭了看门狗计时器。 我已经尝试了许多配置方法。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我关闭了看门狗、并且尝试了许多配置方法来实现这种现象。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否捕获显示 VCC 电压、ACDRV 电压、相位节点电压和充电电流下降触发器的单个波形?

    在另一个波形上、捕获 VSRN、ACN、ISYS 负载、然后在充电电流下降沿再次触发?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道1 VCC

    CH2 PAHSE

    通道3 ACDRV

    通道1 VSRN

    通道2 ACN

    我不n`t 什么是 ISYS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于波形(1)、我需要您以更长的时间刻度捕获波形、并捕获充电电流下降。

    我们正在尝试捕获器件停止充电时的行为、因此事件对于了解充电电流变为零的原因至关重要。

    请对波形(2)执行相同的操作。

    您可能需要一个电流探头或某种方式来监测示波器上的电池电流并在电流下降时触发。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我现在发现了这个问题、不是硬件问题、而是电池主动向充电芯片发送信息、导致充电芯片停止充电。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、完美。 我将关闭此主题。  

    如果遇到任何其他问题、请发布新主题。

    此致、

    Joel H