This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:是否可以修改 EVM 以进行降压配置?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692, TPS92691, TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884103/tps92692evm-880-can-evm-be-modified-for-buck-configuration

器件型号:TPS92692EVM-880
主题中讨论的其他器件:TPS92692TPS92691TPS92512

团队、  

是否可以针对降压配置修改 EVM?

输入电压- 48V、

输出电压32V-35V

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    是的、可以。  您将需要使用跳线和剪切等对其进行修改。 但这是有可能的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan、您能否提供有关需要进行哪些更改的更详细的指导?

    EVM 能否 处理48V 输入电压? 似乎唯一的问题是 C8 (对于48V、50V 过小)。 所有其他组件(输入和输出电容器具有100V)。

    如果有更好的方法来评估所描述的降压配置中的器件性能-请告诉我。  

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请遵循数据表(第18页)图27中 TPS92691的降压配置。  原理图上有一个排印错误、CSP 和 CSN 在 RCS 反馈上相反。 TPS92691是 TPS92692的前代产品、因此配置应该相似。  TPS92691数据表中有降压转换器的设计公式。

    由于您是 TI 的员工、我相信您熟悉这些电压和电流额定值的基本原理等。  如果没有、您可以通过我的电子邮件离线提出更多问题。  正如我之前提到的、将会有切割、跳线和器件"反转"、但这是可能的。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢 Tuan。 维克托里亚已向我提出这个问题。

    TPS92691 引脚 DDRV 以 PGND 为基准(应驱动0-7.5V)。 TPS92692引脚 PDRV 参考 CSP 封装、应将 CSP 驱动至 CSP-7V。

    将 TPS92691的降压 LED 驱动器用于 TPS92692:为了驱动 Q2、我需要驱动以 Q2/源为基准。 PDRV 无法执行此操作。

    我的 LED 驱动器输入/输出需要:

    48V DC 输入

    输出:32V - 38V。

    您会推荐什么配置?

    1. 我似乎不能使用 Buck-Boost (数据表中的图37第26页)。 CSP 和 CSn 引脚将看到输入和输出(48V+38V=86V)包含的电压大于最大电压(65V)。

    2.使用 SEPIC (数据表中的图38第26页)

    3.或升压(数据表中的图36有更改):

    • 将输出电容器添加到 GND。
    • 删除 QM 和 RIS (它似乎不起作用)。

    Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    1. 根据您的要求、您不能像您提到的那样使用降压/升压...电压将大于允许的最大65V。

    2. 由于升压要求输出电压大于输入电压、因此不能使用升压。

    3. 您可以使用 SEPIC、但对于您的应用、降压转换器在组件成本和效率方面是最佳选择。

    这适用于什么应用、您需要多少输出电流?  它是否需要 PWM 调光、是否需要像汽车应用那样通过 EMI?  我假设这是为了驱动 LED。  请告诉我、您的应用可能有更好的部分。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

    1. 我不理解输出电压限制大于升压配置中的输入(它不会损坏芯片)。 我使用了仿真文件"TPS92692_Boost_Design_Calculator.xlsx"、它不显示任何错误。
    2. 当输出电压可能高于、等于或低于输入电压时、通常使用 SEPIC 直流/直流转换器。 这不是我的情况:输出电压平均低于输入电压。 没有用于 SEPIC 的计算器 XLS 文件。
    3. 我的应用:
      1. 在3D 打印机中固化。
      2. 输出电流估计为最大2.5A。
      3. 我需要调光。
      4. 可能需要 PWM 调光。 由于 PWM 可能具有与 线性调光不同的效果(固化时)、因此我更喜欢添加此选项。
      5. 它不是汽车应用。
    4. 我的应用是否有更好的器件?

    谢谢 Moshe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moshe、

    根据您的应用、TPS92512降压稳压器将是更好的选择。  您将需要降压稳压器而不是升压稳压器。

    任何升压稳压器、输出必须始终大于或等于输入(减去二极管压降)。  这是升压稳压器的基础知识。  如果 FET 未进行开关、则输出将是通过电感器和二极管的输入电压(减去二极管压降)。  如果这对您来说毫无意义、您可能需要阅读此内容。  下面是相关链接。

    www.ti.com/.../slva061.pdf

    谢谢 Tuan