This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178:CAN 非重载引导

Guru**** 2519650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874256/tps61178-can-not-heavy-load-boot

器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: TPS61175

尊敬的先生/女士

客户使用 TPS61178制作了电路板。
输入12V、输出13V。
输入端首先连接到电源、输出端连接到负载。
输出电压正常。
 
输出首先连接到负载、输入连接到电源。
输出电压将如所附图片所示。

e2e.ti.com/.../7288.TPS61175_5F00_webench_5F00_design_5F00_5177582_5F00_42_5F00_425412821.pdf

从图中可以看到、输出受到了保护。 不停地重试。
1.我建议客户调整 SS。
TPS61178没有 SS 引脚、可以将电容器连接到 EN 引脚。
2.放大 I LIMIT。
3.更改输出电容。

客户根据我的建议做了以下试验
尝试调节 EN 引脚的电容
    没有任何改进
 
2、I LIMIT 当前为59K
    根据公式、它应该大约为12A。
    负载目前不应超过1A
 
电流输入和输出为47uF
     拔下时也会发生同样的情况
 
负载是客户的模式生成
当前架构为 TPS61178->BQ24133->锂 电池和模式发生器
在测试过程中、仅连接了模式发生器、未连接锂电池。

可以提供一些建议、或者您需要什么信息、我可以询问客户。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米:

    请允许我在开始时快速检查信息。 是 TPS61178还是 TPS61175? 我没有看到您提到的波形。 请重新上传。  

    如果是 TPS61178,请分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Migiu、

    请考虑随附的文件以满足客户的 sch 要求。

    客户锁扣 请给我发送 E2E 私人消息、我将告诉您密码。

    e2e.ti.com/.../Boost_5F00_Charger.pdf

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡米:

    感谢您的更新。 我看到了原理图。

    但我看不到问题的波形。 可能发生了一些错误。 您能否再次连接它?

    如果手头没有波形、请在启动期间使用 Icoil 测量 Vin、Vout、SW、更好地测量。